Il nuovo design del manifold per i trasmettitori di pressione migliora l’ergonomia e l'affidabilità

​Rosemount pressure transmitter manifolds

La nuova famiglia di manifold Rosemount offre una semplificazione delle operazioni e una maggiore sicurezza e affidabilità. Immagine ad alta risoluzione​


La valvola Pressure-Lock™ offerta dalla nuova famiglia di manifold Rosemount™ R305 e R306 assicura un funzionamento facilitato migliorando, al contempo, l'affidabilità e la sicurezza

SHAKOPEE, MINN. (1° maggio 2019) — Oggi Emerson ha presentato una nuova famiglia di prodotti manifold per i suoi trasmettitori di pressione Rosemount. I manifold bloccano o equalizzano la pressione sul trasmettitore e forniscono i meccanismi di montaggio critici richiesti da svariate installazioni. I manifold integrali Rosemount R305 e i manifold in linea Rosemount R306 sono stati progettati per offrire all’utente prestazioni notevolmente superiori durante l’esecuzione delle funzioni di base.

Per entrambi i manifold, l’ottimizzazione più importante ha riguardato il nuovo design della valvola Pressure-Lock che semplifica il funzionamento a pressioni elevate e aumenta la sicurezza e l'affidabilità. Di seguito sono elencate alcune delle nuove caratteristiche:

-  Lo stelo a due pezzi non ruota nella sede, fornendo così una chiusura solida con un livello di usura minimo.
-  La rotazione semplificata assicura una chiusura affidabile.
- L'anello di tenuta della baderna regolabile semplifica la manutenzione della valvola.
-  La controtenuta previene l’espulsione accidentale per una maggiore sicurezza dell’utente.
- Le filettature del coperchio e dello stelo sono completamente isolate dal fluido di processo per ridurre al minimo la potenziale corrosione.
- La baderna modulare fa sì che soltanto il corpo e lo stelo siano esposti al fluido di processo.
- Passaggi interni più larghi per una maggiore affidabilità.

Il Rosemount R305 è progettato per applicazioni di pressione sia manometrica sia differenziale e viene montato direttamente su qualsiasi trasmettitore Rosemount Coplanar™ per offrire una soluzione completa e integrata. Questo consente di dimezzare il numero dei potenziali punti di perdita rispetto alle tradizionali impostazioni dei trasmettitori biplanari. Sono disponibili configurazioni a due, tre e cinque valvole.

Il Rosemount R306 è progettato per i trasmettitori di pressione in linea utilizzati per applicazioni di pressione manometrica o assoluta. Quando si sceglie un Rosemount R305 o R306 per il proprio trasmettitore, occorre tenere a mente che i componenti sono interamente assemblati e collaudati contro le perdite in condizioni di alta pressione direttamente presso la fabbrica. Questo consente una rapida installazione del trasmettitore e si traduce in un risparmio di tempo e denaro.

“Sebbene i manifold per trasmettitori di pressione vengano spesso sottovalutati, gli utenti sono consapevoli della loro importanza per un funzionamento efficace”, ha affermato Scott Nelson, vicepresidente e direttore generale della divisione Prodotti Rosemount per la misura di pressione. “Emerson prende tutti questi elementi sul serio e, per questo motivo, ha introdotto un’offerta migliorata per rendere queste operazioni critiche più semplici e sicure per i tecnici che lavorano quotidianamente con questi prodotti”, ha aggiunto Nelson.

Per maggiori informazioni, visita le pagine www.Emerson.com/RosemountR305 e www.Emerson.com/RosemountR306

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.