Contatta un esperto
Richiedi una consulenza per scoprire in che modo il team di esperti di monitoraggio dello stato dei macchinari di Emerson può aiutarti ad avviare, espandere o migliorare il programma o i progetti in corso.
La produzione di energia non è più quella di un tempo. Infrastrutture che invecchiano e una crescente domanda del mercato dovuta a spostamenti della popolazione, data center e veicoli elettrici stanno rendendo la rete ancora più vitale che mai.
La pressione globale per la fornitura di percentuali crescenti di energia da fonti rinnovabili hanno ironicamente creato condizioni di ancora maggiore pressione sulle fonti convenzionali alimentate da combustibili fossili. All'improvviso, le risorse progettate e utilizzate per il carico di base vengono invece utilizzate per picchi e funzioni intermittenti, che aumentano e diminuiscono più volte al giorno o alla settimana piuttosto che in intervalli misurabili in mesi o anni. Ne consegue che asset che non sono stati progettati per sopportare le sollecitazioni cicliche di più avvii e arresti si trovano improvvisamente a doverle gestire.
Scarica Soluzioni di affidabilità per la generazione di energia
Le turbine sono componenti principali delle centrali elettriche e convertono l'energia del combustibile in energia meccanica per i generatori. Un guasto può portare a un significativo blocco della produzione, con costi giornalieri compresi tra 50.000 e 250.000 Euro. Le riparazioni più rilevanti possono superare i 10 milioni di Euro e la perdita di produzione durante il picco di domanda può danneggiare fornitori di utenze e consumatori.
Problemi comuni: guasti dei cuscinetti (carichi e velocità elevati), guasto della scatola degli ingranaggi (derivante da contaminazione o meshing errate), squilibrio del rotore (distribuzione irregolare del peso nel rotore a causa di erosione delle lame, depositi o installazione errata, vibrazioni eccessive possono causare danni prematuri a cuscinetti e lame).
AMS 6500 ATG
Il sistema di protezione AMS 6500 ATG è un moderno sistema di protezione e predizione progettato per sostituire facilmente i sistemi di protezione obsoleti, consentendo agli utenti di avviare in modo conveniente il monitoraggio di predizione online di apparecchiature rotative critiche, come generatori a turbina a vapore, turbine a gas, pompe di alimentazione di caldaie, compressori offshore, compressori turbo per tubazioni, compressori per l'industria chimica, scarichi turbo, soffiatori, booster e molto altro ancora.
Monitor Ovation™ Machinery Health™
Soluzione integrata che semplifica e migliora previsione e protezione degli asset rotativi critici.
AMS Machine Works
Raccogli dati da molte apparecchiature rotative, da asset di bilanciamento dell'impianto come pompe, motori, scatole ingranaggi e ventole fino ad asset più importanti come turbine, generatori e compressori, ma disporre di un'unica posizione in cui unire i dati per identificare rapidamente gli elementi con guasti o errori sarebbe più efficiente.
Una pompa dell'acqua di alimentazione in una centrale elettrica fa circolare l'acqua di raffreddamento, alimenta le caldaie e gestisce la condensa, oltre a supportare le funzioni di base dell'impianto con gli eventuali guasti che impattano direttamente sui cicli di raffreddamento e produzione di vapore.
Problemi comuni: guasti dei cuscinetti (causati da lubrificazione inadeguata, contaminazione o carichi eccessivi), cavitazione, rottura delle guarnizioni, usura della girante, disallineamento del motore, guasto della scatola degli ingranaggi (derivante da contaminazione o da meshing errata), sovraccarico (dovuto a problemi di alimentazione dell'acqua)
AMS 6500 ATG
Il sistema di protezione AMS 6500 ATG è un moderno sistema di protezione e predizione progettato per sostituire facilmente i sistemi di protezione obsoleti, consentendo agli utenti di avviare in modo conveniente il monitoraggio di predizione online di apparecchiature rotative critiche, come generatori a turbina a vapore, turbine a gas, pompe di alimentazione di caldaie, compressori offshore, compressori turbo per tubazioni, compressori per l'industria chimica, scarichi turbo, soffiatori, booster e molto altro ancora.
Monitor Ovation™ Machinery Health™
Soluzione integrata che semplifica e migliora previsione e protezione degli asset rotativi critici.
AMS Device Manager
La manutenzione predittiva aiuta gli impianti a evitare fermi imprevisti delle macchine e pratiche inefficienti che possono ridurre i profitti. AMS Device Manager aiuta a eliminare questi costi superflui, offrendo l'opportunità di verificare l'integrità dei dispositivi da campo intelligenti. Consente al personale addetto a produzione e manutenzione di lavorare in modo più intelligente. In base ai dati in tempo reale sullo stato dei dispositivi da campo intelligenti, il personale dell'impianto può rispondere rapidamente e prendere decisioni informate sulla manutenzione o la sostituzione di tali dispositivi.
AMS Trex Device Communicator
Migliora l'affidabilità con AMS Trex Device Communicator. Aumenta la produttività in campo con il comunicatore Trex, effettuando più tipi di operazioni. Risolvi facilmente problemi complessi dei dispositivi senza bisogno di altri strumenti specifici. Il comunicatore da campo Trex è stato progettato per resistere nelle condizioni più difficili all'interno e nei pressi delle strutture produttive e la sua sicurezza è certificata. Affidati a Trex per ottenere i risultati desiderati e garantire l'affidabilità degli asset in campo.
AMS Machine Works
Raccogli dati da molte apparecchiature rotative, da asset di bilanciamento dell'impianto come pompe, motori, scatole ingranaggi e ventole fino ad asset più importanti come turbine, generatori e compressori, ma disporre di un'unica posizione in cui unire i dati per identificare rapidamente gli elementi con guasti o errori sarebbe più efficiente.
Sistema ad acqua circolante, tra cui: ventilatori di torri di raffreddamento, pompe dell'acqua di torri di raffreddamento, griglie mobili, pompe per acqua circolante e le strumentazioni associate.
Problemi comuni: carico sui cuscinetti, condizioni abrasive, contaminazione della lubrificazione, allineamento non corretto, squilibrio, cavitazione, denti degli ingranaggi rotti, condizioni di sovra/sotto alimentazione, problemi di tenuta e pressione, usura prematura e perdite.
AMS Asset Monitor
Gestisce il rilevamento pervasivo fornendo al contempo capacità di previsione, protezione e monitoraggio del processo. È progettato per il montaggio sull'asset, la riduzione dei requisiti di cablaggio e di altri costi d’installazione. Può gestire fino a 12 CHARM, compresi CHARM Vibration e CHARM DeltaV per gli ingressi di processo.
AMS Wireless Vibration Monitor
Offre dati completi sulle vibrazioni attraverso una rete mesh wireless autoorganizzante. Fornisce informazioni complete sulle condizioni dei macchinari sia per il personale operativo che per il personale addetto alla manutenzione. Le vibrazioni complessive, le misure PeakVue e le letture della temperatura possono essere facilmente integrate in qualsiasi sistema di controllo o storico dell'impianto.
AMS Device Manager
La manutenzione predittiva aiuta gli impianti a evitare fermi imprevisti delle macchine e pratiche inefficienti che possono ridurre i profitti. AMS Device Manager aiuta a eliminare questi costi superflui, offrendo l'opportunità di verificare l'integrità dei dispositivi da campo intelligenti. Consente al personale addetto a produzione e manutenzione di lavorare in modo più intelligente. In base ai dati in tempo reale sullo stato dei dispositivi da campo intelligenti, il personale dell'impianto può rispondere rapidamente e prendere decisioni informate sulla manutenzione o la sostituzione di tali dispositivi.
AMS Trex Device Communicator
Migliora l'affidabilità con AMS Trex Device Communicator. Aumenta la produttività in campo con il comunicatore Trex, effettuando più tipi di operazioni. Risolvi facilmente problemi complessi dei dispositivi senza bisogno di altri strumenti specifici. Il comunicatore da campo Trex è stato progettato per resistere nelle condizioni più difficili all'interno e nei pressi delle strutture produttive e la sua sicurezza è certificata. Affidati a Trex per ottenere i risultati desiderati e garantire l'affidabilità degli asset in campo.
AMS Machine Works
Raccogli dati da molte apparecchiature rotative, da asset di bilanciamento dell'impianto come pompe, motori, scatole ingranaggi e ventole fino ad asset più importanti come turbine, generatori e compressori, ma disporre di un'unica posizione in cui unire i dati per identificare rapidamente gli elementi con guasti o errori sarebbe più efficiente.
Sistemi ad aria compressa, tra cui: compressori e motori di azionamento.
Problemi comuni: carichi sui cuscinetti, condizioni corrosive, contaminazione della lubrificazione, allineamento non corretto, sbilanciamento, ingranaggi rotti.
AMS Asset Monitor
Gestisce il rilevamento pervasivo fornendo al contempo capacità di previsione, protezione e monitoraggio del processo. È progettato per il montaggio sull'asset, la riduzione dei requisiti di cablaggio e di altri costi d’installazione. Può gestire fino a 12 CHARM, compresi CHARM Vibration e CHARM DeltaV per gli ingressi di processo.
AMS Wireless Vibration Monitor
Offre dati completi sulle vibrazioni attraverso una rete mesh wireless autoorganizzante. Fornisce informazioni complete sulle condizioni dei macchinari sia per il personale operativo che per il personale addetto alla manutenzione. Le vibrazioni complessive, le misure PeakVue e le letture della temperatura possono essere facilmente integrate in qualsiasi sistema di controllo o storico dell'impianto.
AMS Device Manager
La manutenzione predittiva aiuta gli impianti a evitare fermi imprevisti delle macchine e pratiche inefficienti che possono ridurre i profitti. AMS Device Manager aiuta a eliminare questi costi superflui, offrendo l'opportunità di verificare l'integrità dei dispositivi da campo intelligenti. Consente al personale addetto a produzione e manutenzione di lavorare in modo più intelligente. In base ai dati in tempo reale sullo stato dei dispositivi da campo intelligenti, il personale dell'impianto può rispondere rapidamente e prendere decisioni informate sulla manutenzione o la sostituzione di tali dispositivi.
AMS Trex Device Communicator
Migliora l'affidabilità con AMS Trex Device Communicator. Aumenta la produttività in campo con il comunicatore Trex, effettuando più tipi di operazioni. Risolvi facilmente problemi complessi dei dispositivi senza bisogno di altri strumenti specifici. Il comunicatore da campo Trex è stato progettato per resistere nelle condizioni più difficili all'interno e nei pressi delle strutture produttive e la sua sicurezza è certificata. Affidati a Trex per ottenere i risultati desiderati e garantire l'affidabilità degli asset in campo.
AMS Machine Works
Raccogli dati da molte apparecchiature rotative, da asset di bilanciamento dell'impianto come pompe, motori, scatole ingranaggi e ventole fino ad asset più importanti come turbine, generatori e compressori, ma disporre di un'unica posizione in cui unire i dati per identificare rapidamente gli elementi con guasti o errori sarebbe più efficiente.
Problemi comuni: carichi sui cuscinetti, condizioni corrosive, contaminazione della lubrificazione, allineamento non corretto, sbilanciamento.
AMS Asset Monitor
Gestisce il rilevamento pervasivo fornendo al contempo capacità di previsione, protezione e monitoraggio del processo. È progettato per il montaggio sull'asset, la riduzione dei requisiti di cablaggio e di altri costi d’installazione. Può gestire fino a 12 CHARM, compresi CHARM Vibration e CHARM DeltaV per gli ingressi di processo.
AMS Wireless Vibration Monitor
Offre dati completi sulle vibrazioni attraverso una rete mesh wireless autoorganizzante. Fornisce informazioni complete sulle condizioni dei macchinari sia per il personale operativo che per il personale addetto alla manutenzione. Le vibrazioni complessive, le misure PeakVue e le letture della temperatura possono essere facilmente integrate in qualsiasi sistema di controllo o storico dell'impianto.
AMS Device Manager
La manutenzione predittiva aiuta gli impianti a evitare fermi imprevisti delle macchine e pratiche inefficienti che possono ridurre i profitti. AMS Device Manager aiuta a eliminare questi costi superflui, offrendo l'opportunità di verificare l'integrità dei dispositivi da campo intelligenti. Consente al personale addetto a produzione e manutenzione di lavorare in modo più intelligente. In base ai dati in tempo reale sullo stato dei dispositivi da campo intelligenti, il personale dell'impianto può rispondere rapidamente e prendere decisioni informate sulla manutenzione o la sostituzione di tali dispositivi.
AMS Trex Device Communicator
Migliora l'affidabilità con AMS Trex Device Communicator. Aumenta la produttività in campo con il comunicatore Trex, effettuando più tipi di operazioni. Risolvi facilmente problemi complessi dei dispositivi senza bisogno di altri strumenti specifici. Il comunicatore da campo Trex è stato progettato per resistere nelle condizioni più difficili all'interno e nei pressi delle strutture produttive e la sua sicurezza è certificata. Affidati a Trex per ottenere i risultati desiderati e garantire l'affidabilità degli asset in campo.
AMS Machine Works
Raccogli dati da molte apparecchiature rotative, da asset di bilanciamento dell'impianto come pompe, motori, scatole ingranaggi e ventole fino ad asset più importanti come turbine, generatori e compressori, ma disporre di un'unica posizione in cui unire i dati per identificare rapidamente gli elementi con guasti o errori sarebbe più efficiente.
I ventilatori e i soffiatori in una centrale elettrica regolano i flussi d'aria per combustione, raffreddamento e ventilazione. I ventilatori a tiraggio indotto e forzato gestiscono la pressione delle fornaci e l'alimentazione dell'aria, mentre i ventilatori dell'aria primaria e secondaria ottimizzano la combustione. Le interruzioni possono costare da 5.000 a 20.000 Euro al giorno, con una sostituzione che varia tra i 50.000 e i 150.000 Euro. Inoltre, un flusso d'aria inefficiente può ridurre l'efficacia della combustione del 5%-15%, provocando un significativo spreco di combustibile.
Problemi comuni: guasti dei cuscinetti (causati da lubrificazione inadeguata, contaminazione o carichi eccessivi), disallineamento e squilibrio di ventole e soffianti azionati da cinghie. Alcuni modelli sono soggetti a cavitazione quando delle bolle di vapore si formano e collassano all'interno del sistema pneumatico, causando dei danni.
AMS Wireless Vibration Monitor
Offre dati completi sulle vibrazioni attraverso una rete mesh wireless autoorganizzante. Fornisce informazioni complete sulle condizioni dei macchinari sia per il personale operativo che per il personale addetto alla manutenzione. Le vibrazioni complessive, le misure PeakVue e le letture della temperatura possono essere facilmente integrate in qualsiasi sistema di controllo o storico dell'impianto.
Analizzatore dello stato dei macchinari AMS 2140
L'analizzatore dello stato dei macchinari AMS 2140 rappresenta l'eccellenza nell'acquisizione di dati e misurazioni analitiche delle vibrazioni. È dotato di raccolta dei dati simultanea a quattro canali più fase e dell'esclusiva funzionalità di rilevazione dei picchi per segnalare preventivamente il degrado di cuscinetti e ingranaggi. Oltre a garantire la rapida raccolta dei dati in campo o per più macchinari, l'analizzatore AMS 2140 è stato progettato ergonomicamente per un utilizzo agevole e con una mano sola, per tutto il giorno.
AMS Device Manager
La manutenzione predittiva aiuta gli impianti a evitare fermi imprevisti delle macchine e pratiche inefficienti che possono ridurre i profitti. AMS Device Manager aiuta a eliminare questi costi superflui, offrendo l'opportunità di verificare l'integrità dei dispositivi da campo intelligenti. Consente al personale addetto a produzione e manutenzione di lavorare in modo più intelligente. In base ai dati in tempo reale sullo stato dei dispositivi da campo intelligenti, il personale dell'impianto può rispondere rapidamente e prendere decisioni informate sulla manutenzione o la sostituzione di tali dispositivi.
AMS Trex Device Communicator
Migliora l'affidabilità con AMS Trex Device Communicator. Aumenta la produttività in campo con il comunicatore Trex, effettuando più tipi di operazioni. Risolvi facilmente problemi complessi dei dispositivi senza bisogno di altri strumenti specifici. Il comunicatore da campo Trex è stato progettato per resistere nelle condizioni più difficili all'interno e nei pressi delle strutture produttive e la sua sicurezza è certificata. Affidati a Trex per ottenere i risultati desiderati e garantire l'affidabilità degli asset in campo.
AMS Machine Works
Raccogli dati da molte apparecchiature rotative, da asset di bilanciamento dell'impianto come pompe, motori, scatole ingranaggi e ventole fino ad asset più importanti come turbine, generatori e compressori, ma disporre di un'unica posizione in cui unire i dati per identificare rapidamente gli elementi con guasti o errori sarebbe più efficiente.
Sei un utente Ovation? Inizia a monitorare lo stato dei macchinari in pochi minuti.
Il portafoglio di soluzioni per l'affidabilità di Emerson si integra con le operazioni e il software esistenti, come la piattaforma di controllo e sicurezza integrate Ovation™ di Emerson e AMS Device Manager, per aiutarti a gestire produttività e processi decisionali di alto livello in tutta l'azienda.
Anche se lo spegnimento di molti tipi di asset presenti nella struttura può comportare l'interruzione della produzione dell'impianto, quelli complessi o costosi come una turbina sono pochi.
Per ottimizzare l'affidabilità di questa risorsa critica, il personale deve poter contare su un sistema completo, con intelligenza predittiva e capacità di protezione, che si integri con il sistema di controllo distribuito.
Nella tua struttura sono presenti molti asset che possono avere un impatto sulla capacità: pompe di alimentazione della caldaia, compressori e motori, per citarne alcuni.
Questi asset BOP sono essenziali per raggiungere gli obiettivi aziendali e richiedono le stesse tecnologie di monitoraggio comprovate sul campo con le turbine. Le soluzioni wireless e route-based di Emerson rappresentano il perfetto equilibrio tra monitoraggio della qualità e implementazione economicamente vantaggiosa per queste applicazioni.
Scopri AMS Wireless Vibration Monitor
Scopri AMS 2140 Machinery Health Analyzer
Scopri AMS Asset Monitor