Bettis™
포괄적인 Bettis 제품 포트폴리오는 안전하고 신뢰할 수 있으며 현장에서 입증된 전기, 유압 및 공압 액추에이터를 갖추고 있습니다.
Bettis는 1929년 원래 유전 공급 회사 및 제조업체 대리점으로 설립되었습니다. 시간이 지남에 따라 회사는 제조업 조직으로 발전하여 밸브 작동 분야의 선구자가 되었습니다.
현재 Bettis는 밸브 자동화 분야의 선도적인 글로벌 브랜드입니다. 수십 년 동안 고객들은 가장 까다로운 산업 유량 문제를 해결하기 위해 Emerson을 찾았습니다. Emerson의 전기, 공압 및 유압 액추에이터와 관련 액세서리 및 소프트웨어로 구성된 종합 포트폴리오와 글로벌 서비스 네트워크는 업계 최고 수준을 자랑합니다.
API 6D는 석유 및 가스 서비스에 사용되는 밸브, 그리고 파이프라인과 관련된 밸브를 다루는 미국석유협회(American Petroleum Institute, API)의 사양입니다. API 6DX 표준은 이 밸브와 함께 사용되는 밸브 액추에이터 및 마운팅 키트에 적용됩니다. 두 표준의 결합된 요구 사항은 전체 작동 밸브 어셈블리가 에너지 산업의 특정 응용 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며, 작동 밸브 패키지는 기능적으로 완전한 패키지로 테스트되었습니다.
API 6DX 표준은 액추에이터가 규정 준수를 달성하려면 다양한 특정 설계, 제작, 검사, 테스트 및 문서화 요구 사항을 충족할 것을 요구합니다. 응용 분야(예: 셧다운 밸브, 블로우다운 밸브 또는 HIPPS 밸브)에 따라 다양한 유형의 밸브에 대해 크기 조정 요구 사항을 최소화합니다.
액추에이터가 API 6DX를 완전히 준수하려면 여러 인증된 테스트 결과와 문서를 함께 제공해야 합니다. 또한 액추에이터에는 API 6DX 마크를 포함하여 영구적이고 읽기 쉬운 표시가 있고 쉽게 액세스할 수 있는 명판이 단단히 부착되어 있어야 합니다. 현재 몇몇 Bettis 액추에이터가 API 6DX를 준수하는 구성으로 제공되고 있습니다.
Bettis G-시리즈
90° 회전 메커니즘용 공압 스카치 요크 액추에이터
Bettis CBB-시리즈
작고 가벼운 공압 스카치 요크 액추에이터
Bettis CBA300 시리즈
고성능 소형 공압 액추에이터
Bettis M2CP
견고하고 유지 관리하기 쉬운 전기 액추에이터