전문가와 상담
상담을 요청하여 Emerson의 상태 모니터링 전문가팀이 귀사의 현재 프로그램 또는 프로젝트를 시작, 확장 또는 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
모든 산업에서 비즈니스를 추진하는 한 가지 단순한 생각이 있습니다. 시장의 요구를 충족하는 고품질의 제품을 생산하면 더 큰 성공을 누릴 수 있다는 점입니다. 그러나 자원 감소 및 숙련된 인력 손실 증가로, 많은 시설에서 기계의 신뢰성 및 가용성을 유지하여 해당 시장의 요구를 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그 결과 상태 모니터링은 운영 성공을 보장하는 데 점점 더 중요한 역할을 합니다.
업계 리더인 에머슨은 모든 플랜트가 같은 규모나 경험 수준에서 시작하지 않는다는 점을 알고 있습니다. 두 가지 출발점이 정확히 동일하지 않다는 것을 잘 이해하므로 모든 솔루션은 고객의 고유한 요구사항을 충족할 수 있도록 유연해야 합니다. 에머슨은 특별히 플랜트 전체의 상태를 모니터링할 수 있는 포괄적인 전략을 제공하여 이러한 문제를 해결하도록 지원합니다. 이는 휴대형, 무선 및 온라인 모니터링을 공통 인터페이스 및 도구를 사용하여 단일 소프트웨어 플랫폼에 통합하는 디지털 에코 시스템입니다.
상태 모니터링 프로그램을 성공적으로 구현하기 위해 필요한 가장 중요한 측면을 식별하는 방법에는 직원 교육 및 서비스를 통합하는 전체적인 접근 방식이 있습니다. 일부 공급업체는 모든 응용 분야에 적용할 수 있는 단일 솔루션을 제공하지만, 상태 모니터링에 대한 에머슨의 접근 방식은 다양한 측정 수집 유형을 고려하고 시간을 낭비하는 잘못된 경고 및 기계 고장으로 이어지는 잘못된 진단 문제를 방지하는 데 필요한 진단 세부 정보를 제공하는 것입니다.
상태 모니터링과 관련하여 대부분의 조직은 데이터가 너무 많고 이를 모두 처리하고 분석할 시간이나 인력이 충분하지 않다는 일반적인 문제를 다루고 있습니다. 상태 모니터링의 복잡성을 없애고 해결해야 할 문제에 정확히 집중할 수 있는 사용하기 쉬운 도구가 필요합니다.
대부분의 플랜트는 중요 자산에 대한 상태 모니터링의 중요성을 인식하고 있지만 남은 장비는 어떻습니까? 여전히 어느 정도 수준의 모니터링이 필요하지만 온라인 모니터링의 추가 비용을 조정할 수 없는 플랜트 항목의 균형은 어떻게 할까요?
플랜트 내 자산의 상태 및 성능은 조직의 고품질 제품 생산 능력에서 중요한 구성 요소입니다. 그러나 매우 많은 플랜트의 경우, 비용 및 자원 제약으로 인해 광범위한 상태 모니터링을 구현하기 어려웠습니다. 플랜트 내 거의 모든 자산을 모니터링할 수 있는 비용 효율적인 솔루션이 있다면 어떨까요?
생산성 및 제품 품질 유지와 함께 대부분의 플랜트에서 가장 중요한 목표 중 하나는 안전입니다. 이 목표를 달성하는 데 필수적인 도구는 가장 중요한 생산 자산에 사용하는 보호 시스템 및 위험을 정확하게 탐지하는 능력입니다. 사전 결정된 매개 변수를 초과하는 경우, 이 시스템은 생산 자산을 정지시켜 기계 손상을 방지하는 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 잠재적으로 생명을 구하는 훨씬 더 중요한 기능을 수행합니다. 에머슨의 AMS 6500 ATG는 AMS 머신 작동 소프트웨어와 함께 사용하는 경우, 신뢰할 수 있는 보호 시스템 및 최신 예측 기능을 결합하여 이러한 중요 문제를 해결함으로써 전체 상태 모니터링 솔루션을 제공합니다.
PROCESSING MAGAZINE
데이터 대량 보관이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 그러나 계획 없이 데이터를 수집하고 저장하면 시스템 및 직원에게 과부하를 초래하기 쉽습니다. 에머슨의 Drew Mackley와 Brian Overton이 제공하는 4가지 팁을 활용하면 관리팀이 상태 모니터링 데이터를 실행 가능한 정보로 쉽고 빠르게 전환하여 플랜트 내에서 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원할 수 있습니다.
ISA | INTECH(인테크)
Processing Magazine에 실린 에머슨 기사를 확인하여 확장 가능 원격 모니터링이 어떻게 공정 제조업체가 플랜트 및 기업 목표 달성을 지원하는지 확인하세요.
효율적인 플랜트
에머슨의 Drew Mackley가 상태 모니터링 데이터 수집 시스템을 자동화하여 새로운 기술과 기존 기술을 최대한 활용하는 방법을 알려드립니다.
효율적인 플랜트
에머슨의 Erik Lindhjem은 팬데믹 중에 필수요소에서 구현된 연결 솔루션이 왜 플랜트 신뢰성과 지속 가능성 향상을 위한 강력한 토대가 되는지를 분석합니다.