인증된 기술자, 진단 및 통찰력 있는 기술로 안전성, 신뢰성, 수익성 높은 플랜트를 운영하십시오.

밸브 서비스

인증된 기술자, 진단 및 신뢰할 수 있는 예비 부품을 사용하여 플랜트의 생산성, 안전성 및 지속 가능성을 최적화합니다.

신뢰할 수 있는 밸브, 액추에이터 및 레귤레이터 고문의 도움으로 자신감 확보

Emerson의 밸브, 액추에이터 및 레귤레이터 서비스 포트폴리오는 플랜트 라이프 사이클 내의 모든 단계에서 플랜트 유지보수를 계획 및 실행하고 밸브 신뢰성을 최적화할 수 있는 포괄적인 밸브 솔루션 프로그램입니다. Emerson의 인증된 서비스 제공업체 네트워크는 최첨단 진단 기술, 입증된 계획 공정 및 공장 등급 서비스 절차를 통해 밸브를 원래 작동 상태로 복원하여 밸브의 신뢰성에 필요한 확신을 제공합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 신뢰할 수 있는 밸브, 액추에이터 및 레귤레이터 고문의 도움으로 자신감 확보

밸브 유지보수 소프트웨어

밸브 플릿 관리

PlantWeb Insight™ 밸브 상태 애플리케이션

밸브 상태 어플리케이션은 연결된 밸브의 성능 저하 수준을 기반으로 상태 지수 및 수리 긴급성을 생성하는 소프트웨어입니다. 상태 지수가 산출되어 대시보드에 표시되므로 전체 밸브의 상태를 쉽게 볼 수 있습니다. 

PlantWeb Insight 밸브 상태 애플리케이션

구성, 교정, 진단 소프트웨어

Fisher™ FIELDVUE™ ValveLink™ 소프트웨어

이 소프트웨어는 FIELDVUE 계기의 구성, 교정 및 진단에 사용합니다. FIELDVUE 계기가 있는 밸브의 진단 데이터를 심층적으로 알아볼 수 있습니다.

FIELDVUE ValveLink 소프트웨어

제어 밸브 전문가 진단 분석

밸브 상태 모니터링

밸브 상태 모니터링은 고장 발생 가능성을 파악하기 위해 제어 밸브의 예측 분석을 제공하는 데 초점을 맞춘 진단 서비스입니다. Emerson의 밸브 전문가는 밸브를 모니터링하고 레귤레이터 케이던스에 대한 보고를 제공합니다.

밸브 상태 모니터링

압력 릴리프 밸브 모니터링 앱

압력 릴리프 밸브 모니터링

실시간 모니터링을 통해 압력 릴리프 밸브의 해제 이벤트를 기록하십시오.

규제 준수 이상의 기능

전기 액추에이터

DCMLink 소프트웨어

DCMlink 소프트웨어는 Bettis 전동 액추에이터에서 데이터를 수집하여 사용자가 프로토콜, 액추에이터 또는 호스트 시스템과는 별도로 중앙 위치에서 구성, 교정, 모니터링 및 진단할 수 있도록 지원합니다.

전동 밸브 액추에이터용 DCMlink 소프트웨어

밸브 수리 블로그

Maddie Neu
Advice for Choosing a Valve Service Repair Company for Your Next Outage

Choosing a valve maintenance company that you can trust is difficult. During a shutdown or outage, you want your plant back up and running as quickly and safely as possible, while staying within budget and completing reliable repairs. Here are some tips from an Original Equipment Manufacturer (OEM) on what kind of provider you should …

자세히 보기
Maddie Neu
Three Steps to Maximize Your Next Outage with a Data-Driven Valve...

Planning for your upcoming planned outage can be aided by this report. If an unanticipated outage occurs, you can review the most recent report to find out which valves might need to be fixed. When planning for the next outage, you will have a priority ranking of valves based on which are the most critical to be serviced. As a result, you can properly prepare for the extent of service and the...

자세히 보기
Scott Grunwald
The Top 4 Key Performance Indicators (KPIs) to Improve Your Next Outage

Capturing the performance of the overall outage, measuring the effectiveness of the strategy, benchmarking for maintenance and reliability comparisons, and updating the customers’ documentation are crucial to the success of future events and plant operations between them. If overruns occurred, the source of those overruns should have already been approved prior to execution but should be part...

자세히 보기
영업 사무소에 문의하기

Emerson의 서비스 제공업체에 대해 알아보기

Emerson은 Emerson 서비스 센터 외에도 밸브 수리점 및 판매 협력업체를 인증하여 밸브, 액추에이터 및 레귤레이터에 OEM 인증 서비스를 제공합니다.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.