Emerson è stata scelta da Lodestone Energy per l'automazione del primo progetto di impianto fotovoltaico per la produzione di energia solare su larga scala in Nuova Zelanda

Progetto di impianto fotovoltaico per la produzione di energia solare di Kaitaia

Rendering del sito di Kaitaia, il primo progetto di impianto fotovoltaico per la produzione di energia solare in Nuova Zelanda. Foto di: Lodestone Energy. Immagine ad alta risoluzione

Il progetto per la generazione di energia rinnovabile, unico nel suo genere, sosterrà l'impegno nazionale per la decarbonizzazione del settore dell'energia neozelandese

AUSTIN, Texas
(14 marzo 2023) - Emerson (NYSE: EMR), leader mondiale della tecnologia e del software, fornirà soluzioni di automazione avanzate per contribuire a garantire sicurezza e affidabilità del primo progetto di impianto fotovoltaico (PV) per la generazione di energia solare su larga scala in Nuova Zelanda. L'esperienza di Emerson nella generazione di energia rinnovabile aiuterà Lodestone Energy, azienda che opera nel campo dell'energia solare, a completare in modo rapido e sicuro la costruzione dei suoi due siti da 23 megawatt a Kaitaia e Edgecumbe, un passo importante per sostenere gli ambiziosi obiettivi della Nuova Zelanda di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050.    

Il fotovoltaico solare, che converte la luce solare direttamente in energia elettrica, è diventato una delle fonti di energia rinnovabile in più rapida crescita. Ma per generare e fornire energia solare fotovoltaica in modo efficiente è necessaria un'orchestrazione precisa, che integri un'ampia varietà di sistemi di terze parti con la tecnologia di automazione e controllo, allo scopo di offrire agli operatori funzionalità intuitive e una visibilità completa. L'architettura di automazione avanzata di Emerson combinerà potenti software e tecnologie di controllo con soluzioni per i dati aziendali al fine di creare una soluzione di controllo integrata e scalabile che ottimizzi produzione e redditività, contribuendo al contempo alla stabilità della rete.

"L'obiettivo della Nuova Zelanda di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 è un'impresa ambiziosa che richiederà la messa in opera rapida e sicura di molte fonti di produzione di energia rinnovabile", ha dichiarato Peter Apperley, General Manager della divisione ingegneria di Lodestone Energy. "L'esperienza di Emerson nel campo dei software di automazione per la generazione di energia e la sostenibilità ci aiuterà a costruire più rapidamente un impianto di livello mondiale, integrandosi al tempo stesso alla perfezione con la rete nazionale, per garantire un funzionamento efficiente ed efficace durante l'intero ciclo di vita dell'impianto".

Lodestone si avvarrà del sistema di controllo distribuito Ovation™ di Emerson e del nuovo controllore OCR3000 per garantire un controllo completo che riduca al minimo l'impatto della variabilità e dell'intermittenza nella produzione di energia solare fotovoltaica. Le stesse tecnologie consentiranno inoltre agli operatori di rispondere in modo più semplice e rapido agli eventi di frequenza della rete. Le soluzioni Ovation per i dati aziendali garantiranno un monitoraggio sicuro delle operazioni fotovoltaiche dalla sala di controllo o dai dispositivi mobili, misurando, monitorando e riportando gli indicatori di prestazione chiave per aumentare la visibilità delle operazioni dell'impianto.

"Per raggiungere gli obiettivi della Nuova Zelanda in materia di energie rinnovabili, le società di produzione di energia elettrica dovranno ripensare il proprio modo di operare, democratizzando i dati e aumentando la visibilità per tutti gli operatori in azienda", ha dichiarato Bob Yeager, Presidente del business Power and Water di Emerson. "La strategia di Lodestone si allinea alla perfezione con la visione boundless automation di Emerson, che prevede uno stack tecnologico avanzato che utilizza il controllo integrato e scalabile per garantire l'accesso ai dati critici non solo per l'impianto e l'Industrial Edge, ma anche in tutta l'azienda".

Il progetto di fotovoltaico solare di Lodestone richiede l'implementazione di molte interfacce con sistemi di terzi, tra cui inverter, quadri elettrici ad alta tensione, stazioni meteorologiche, sistemi di sicurezza del sito e unità terminali remote dell'autorità di rete. Ovation fungerà da strumento di orchestrazione dei processi, mettendo in connessione questi dispositivi e fornendo agli operatori una visibilità rapida e intuitiva. Oltre a garantire flessibilità e visibilità delle operazioni, la piattaforma Ovation di Emerson è ideale per supportare la conformità al codice di partecipazione energetica della Nuova Zelanda.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.