Contatta un esperto
Richiedi una consulenza per scoprire in che modo il team di esperti di monitoraggio dello stato dei macchinari di Emerson può aiutarti ad avviare, espandere o migliorare il programma o i progetti in corso.
In tutti i settori esiste un concetto semplice che indirizza le attività: realizza prodotti di alta qualità che soddisfino le esigenze del mercato e otterrai il successo. Ma con meno risorse e una disponibilità sempre minore di personale esperto, molte strutture faticano a mantenere l'affidabilità e la disponibilità dei macchinari necessarie per soddisfare le esigenze del mercato. Di conseguenza, il monitoraggio delle condizioni assume un ruolo sempre più importante nel garantire il successo delle operazioni.
In qualità di leader del settore, Emerson è consapevole che non tutti gli impianti partono dalla stessa dimensione o livello di esperienza. Sappiamo che non esistono due punti di partenza esattamente uguali, quindi qualsiasi soluzione deve essere abbastanza flessibile da soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Siamo nella posizione ideale per aiutare i clienti ad affrontare queste sfide, offrendo una strategia completa per il monitoraggio delle condizioni in tutto l'impianto, un ecosistema digitale per l'integrazione del monitoraggio portatile, wireless e online in un'unica piattaforma software con interfacce e strumenti comuni.
Il metodo per identificare gli aspetti cruciali necessari alla corretta implementazione di un programma di monitoraggio condizioni include formazione e servizi ai dipendenti. Alcuni fornitori offrono una soluzione unica valida per tutte le applicazioni, ma l'approccio di Emerson al monitoraggio delle condizioni prende in considerazione vari tipi di acquisizione delle misure e fornisce i dettagli diagnostici necessari per evitare falsi allarmi, con i relativi sprechi di tempo, e problemi di diagnosi errate, che si traducono spesso in guasti delle macchine.
Quando è necessario monitorare le condizioni, la maggior parte delle organizzazioni si trova a gestire il tipico problema dei troppi dati con tempo o personale insufficiente per elaborare e analizzare tutto. Quello che serve è uno strumento facile da usare, che possa eliminare la complessità del monitoraggio delle condizioni e concentrare l'attenzione sui problemi che devono essere risolti.
Nella maggior parte degli impianti c'è la consapevolezza dell'importanza del monitoraggio delle condizioni, ma che dire delle altre apparecchiature? Che dire di quegli elementi di equilibrio dell'impianto che necessitano comunque di un certo livello di monitoraggio ma non giustificano le spese aggiuntive del monitoraggio online?
Lo stato e le prestazioni degli asset all'interno di un impianto sono una componente fondamentale della capacità dell'organizzazione di realizzare prodotti di qualità. Tuttavia, per troppi impianti, la capacità di istituire un monitoraggio delle condizioni su larga scala si è rivelata troppo difficile da implementare a causa di vincoli di spesa e scarsità di risorse. E se esistesse una soluzione a costi contenuti che consente di monitorare quasi tutti gli asset all'interno dell'impianto?
Oltre a supportare i livelli di produttività e la qualità dei prodotti, la sicurezza è uno degli obiettivi principali per la maggior parte degli impianti. Uno strumento per raggiungere tali obiettivi è il sistema di protezione utilizzato sugli asset di produzione e la sua capacità di rilevare con precisione i rischi. Quando i parametri vengono superati, questi sistemi svolgono la funzione fondamentale di arrestare gli asset di produzione per evitare danni alle macchine e salvare vite umane. AMS 6500 ATG di Emerson, insieme al software AMS Machine Works, risolve questi problemi critici combinando un sistema di protezione affidabile con funzionalità di previsione e prevenzione moderne, per fornire una soluzione di monitoraggio delle condizioni completa.
PROCESSING MAGAZINE
Ora archiviare enormi quantità di dati è più facile che mai. Tuttavia, se i dati vengono raccolti e archiviati senza un piano, possono diventare difficili da gestire sia per i sistemi che per il personale. Scopri i quattro consigli di Drew Mackley e Brian Overton di Emerson per aiutare i team che si occupano della manutenzione a trasformare i dati di monitoraggio delle condizioni in informazioni utili in modo rapido e semplice per promuovere un migliore processo decisionale all'interno dell'impianto.
ISA | INTECH
Leggi il nostro articolo su Processing Magazine per scoprire in che modo il monitoraggio remoto scalabile aiuta i produttori di processo a raggiungere gli obiettivi dell'impianto e dell'azienda.
IMPIANTO EFFICIENTE
Scopri insieme a Drew Mackley di Emerson in che modo l'automazione della raccolta dati per il monitoraggio delle condizioni consente di utilizzare al meglio le tecnologie nuove ed esistenti.
IMPIANTO EFFICIENTE
Erik Lindhjem di Emerson spiega perché le soluzioni di connettività implementate per necessità durante la pandemia sono una solida base per migliorare l'affidabilità e la sostenibilità degli impianti.