Compatibilidad del AMS 2140 Machinery Health Analyzer
El
AMS 2140 se une a otro hardware de monitorización de la condición AMS, como el AMS Wireless Vibration Monitor, el AMS Asset Monitor, el AMS 6500 ATG y el AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter, bajo un único sistema de software consolidado.
Anteriormente, el AMS 2140 requería el uso del AMS Machinery Manager, el predecesor de la plataforma más avanzada AMS Machine Works. Esta configuración a menudo implicaba cambiar entre sistemas de software, gestionar más licencias y otras tareas adicionales.
Agente de dispositivos portátiles
El AMS Machine Works v1.8 incluye un nuevo agente de dispositivos portátiles, un servicio ligero que permite a su computadora portátil detectar cuando su AMS 2140 se conecta al puerto USB. Una vez que su computadora portátil detecta y descubre el dispositivo, la comunicación AMS 2140 se dirige al servidor AMS Machine Works. Ahora, usted estará listo para transferir rutas y datos de monitorización de condiciones desde su AMS 2140 a la base de datos del AMS Machine Works. Además, el servicio también admitirá comunicación Wi-Fi y Ethernet.
Rutas
La monitorización de la condición tradicional basada en rutas es un enfoque proactivo de la gestión de activos en el que los técnicos o ingenieros de mantenimiento utilizan herramientas de diagnóstico portátiles para recopilar periódicamente datos de maquinaria rotativa (como bombas, motores, cajas de engranajes y otros) y siguen una ruta predefinida y precargada de equipos que deben monitorizarse alrededor de una planta o unidad de proceso, un método que se utilizó durante décadas. El objetivo principal es detectar señales tempranas de fallas en los equipos y evitar averías inesperadas al analizar las vibraciones, la temperatura y otros parámetros de funcionamiento. Al igual que llevan años haciendolo en el AMS Machinery Manager, los usuarios del AMS 2140 podrán ahora configurar y modificar rutas en el AMS Machine Works v1.8, así como establecer parámetros de análisis y alarmas.
Design Studio
La versión 1.8 incorpora un diseño más fácil de usar, al tiempo que ofrece a los usuarios de iteraciones anteriores del AMS Machine Works (y AMS Machinery Manager) niveles razonables de familiaridad que pueden aprovechar a medida que desbloquean valor con las muchas nuevas características y beneficios. Por el contrario, los nuevos usuarios del programa encontrarán en la versión 1.8 un ventajoso punto de partida debido a la naturaleza altamente intuitiva y de asistencia al usuario del programa. Esta mejora refleja el compromiso de Emerson con un enfoque de diseño centrado en el ser humano.
Esto queda especialmente claro al configurar las máquinas en el módulo Machine Train Builder. Aquí encontrará una intuitiva herramienta de diagramación de arrastrar y soltar, un flujo de trabajo de diseño más ágil, menús rediseñados y una amplia biblioteca de tipos de activos especializados, con conocimientos especializados integrados en el tejido del software.
La construcción y configuración de máquinas aumentará considerablemente la capacidad para admitir muchos más activos dentro de un tren de máquinas. La versión 1.8 agregará frecuencias de falla personalizadas, la posibilidad de configurar más alarmas por punto de medición, la recopilación de formas de onda cortas y transitorias para el AMS 6500 ATG y más personalización para los parámetros de análisis.
Nuevos paneles e interfaces de análisis
Página de inicio diseñada para la eficiencia
El nuevo panel de control del AMS Machine Works ofrece una potente combinación de accesibilidad a los datos, navegación intuitiva y herramientas avanzadas de análisis, diseño fácil de usar, capacidades avanzadas de priorización y un flujo de trabajo más fluido, lo que permite a los equipos de mantenimiento trabajar de forma más inteligente, no más ardua. La nueva página de destino en el AMS Machine Works funciona como un hub centralizado, dando a los usuarios una visión de un vistazo de los KPI esenciales y las herramientas a las que se accede con frecuencia. El diseño refleja un código moderno y un enfoque centrado en el usuario que organiza la información en paneles intuitivos que destacan las principales prioridades desde el principio. Este diseño garantiza que, desde el momento en que se conecte, se le presenten los datos que más le interesan.
Priorización de los activos según la criticidad y las alarmas
Una de las características más destacadas de este panel es su sistema dinámico de priorización. Si el usuario proporcionó una clasificación de criticidad de los activos, el software puede detectar alarmas en tiempo real, multiplicar la puntuación de criticidad de los activos por la criticidad de la alarma y generar una lista de equipos clasificados por urgencia. Esta funcionalidad facilita la identificación de los trenes de máquinas o equipos que necesitan atención inmediata y garantiza que los problemas más críticos se encuentren en los primeros puestos de la lista de tareas pendientes. Esta herramienta de priorización ayuda a los equipos de mantenimiento a centrar sus esfuerzos donde más importa, lo que evita potencialmente averías costosas o tiempos de inactividad prolongados.
Flujo de trabajo sin esfuerzo desde la página de inicio hasta los paneles detallados
AMS Machine Works trata de minimizar los clics y maximizar las perspectivas. Desde la página de inicio, los usuarios pueden profundizar fácilmente en el panel de control de un tren de máquinas específico con un solo clic, lo que facilita el acceso a información más detallada de los activos de alta prioridad. Esta transición continua del resumen general al panel de control de activos individuales facilita la navegación por los detalles del equipo sin desperdiciar tiempo.
Reconocimiento visual y estatus de los activos en un vistazo
El diseño del panel de control no solo es funcional; es visualmente intuitivo. El AMS Machine Works incluye gráficos diseñados específicamente para hacer que la identificación de máquinas sea rápida y fácil. Por ejemplo, si se detecta una alarma crítica en una caja de cambios, los usuarios pueden reconocer visualmente el problema de forma instantánea. Al hacer clic en la caja de cambios se obtiene un desglose inmediato de las ubicaciones de medición, los puntos de medición y los parámetros medidos que activaron la alarma, lo que facilita más que nunca la localización y resolución de problemas.
Datos en tiempo real y valores recientes
Para los profesionales de mantenimiento, es crucial tener acceso a datos actualizados al minuto. El nuevo panel de control del AMS Machine Works presenta los valores de medición más recientes de cada pieza del equipo, lo que brinda a los usuarios una mirada en vivo del desempeño de los activos. Estos datos en tiempo real son especialmente útiles para hacer un seguimiento de la condición de los componentes críticos, lo que permite una respuesta más rápida a problemas emergentes.
Lanzamiento contextual para el análisis de la vibración
Una de las características más atractivas del nuevo panel de control es la capacidad de lanzamiento contextual de la herramienta de análisis de la vibración. Los usuarios pueden iniciar esta herramienta avanzada directamente desde el panel de control, ya sea una tendencia, un punto de medición o un parámetro específico de la máquina. La funcionalidad de lanzamiento contextual significa que los usuarios pueden ir directamente desde la identificación de un posible problema hasta el análisis de datos de vibración en una herramienta basada en un navegador, sin tener que navegar por aplicaciones o menús adicionales. Este proceso optimizado permite a los usuarios profundizar en el análisis de causa principal con una fricción mínima, lo que acelera la toma de decisiones y facilita resoluciones más rápidas.
Acceso multinivel a detalles críticos
AMS Machine Works comprende la necesidad de flexibilidad. El nuevo panel de control permite a los usuarios interactuar con la información a varios niveles, desde una visión general de alto nivel del tren de máquinas hasta puntos de medición específicos y parámetros individuales. Este acceso multinivel ofrece a los usuarios la libertad de elegir el grado de detalle que desean en sus análisis, desde un resumen rápido hasta un análisis en profundidad con solo unos clics.