Drahtlose Abraumdammüberwachung und Lösungen für die Durchflussmessung von Bergbauschlamm in Aktion

Experteneinblicke

Jim Cahill
Success in a Challenging Tailings Relocation Project

An Australian coal mining company was looking to extend the life of its mine. The challenge was that the area where they wanted to expand mining operations was currently being used as a tailings storage facility (TSF).

Hier erfahren Sie mehr
Steve Brewer
Adopting New Tailings Standards for Mine Sustainability Podcast

In this podcast, Emerson’s Steve Brewer joins me to discuss some of the challenges in addressing these requirements and the role of valve technology in operating successfully.

Hier erfahren Sie mehr
Next-Generation Knife Gate Valves for Dewatered Tailings Applications

With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.

Hier erfahren Sie mehr

Häufig gestellte Fragen zu Bergbauabraum

Warum ist es wichtig, das Risiko von Abraumhalden zu managen?
Warum sind Ventile bei der Planung von Abraumanlagen wichtig?
Warum sind Ventile bei der Planung von Abraumanlagen wichtig?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zu Bergbauabraum

Das Neueste

New Cyclone Monitoring System Keeps Things Moving At Copper Mountain

Downstream incidents from roping and plugging cut to zero using early detection system from Portage Technologies.
Artikel

Bringen Sie ungeplante Ausfallzeiten auf einem Primärbrecher auf Null

Coriolis-Durchflussmessgeräte erkennen Durchfluss und Verunreinigungen in Brecher-Schmierölsystemen.

Article: Condition Monitoring of Critical Mining Conveyors

Conveyor systems, integral to operations, require conditioning monitoring to ensure uptime.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.