O Gateway wireless 1410S da Emerson agora aceita até 500 dispositivos por antena com o último lançamento do firmware, melhorando a capacidade e o desempenho da rede. Imagem em alta resolução
Novos recursos do portfólio do WirelessHART duplo maximizam a conectividade, oferecendo o dobro da capacidade dos modelos anteriores com melhor alcance wireless
SHAKOPEE, Minn. (28 de abril de 2025) – A Emerson, líder global em tecnologia industrial, anunciou hoje atualizações em seus Gateways Wireless 1410S, com um novo projeto de Antena inteligente 781S. Essas melhorias permitem instalação e operação mais eficientes, minimizam a infraestrutura de rede necessária e mantêm a confiabilidade.
O adaptador de antena remota permite que os usuários alcancem uma força de sinal incomparável com compatibilidade com antenas remotas de alto ganho, reduzindo significativamente o número de pulos e repetidores necessários, mesmo para as redes WirelessHART® mais desafiadoras. O 781S encomendado com a opção de antena remota de alto ganho inclui tudo o que é necessário para instalar uma rede WirelessHART aprimorada ou atualizar uma rede WirelessHART existente. Por fim, o adaptador de antena remota permite caminhos de atualização fáceis de sistemas de antenas remotas obsoletos para a tecnologia mais moderna nos Gateways Wireless 1410S e dispositivos de Antena inteligente 781S da Emerson.
Combinar o aumento na capacidade dos dispositivos com as capacidades de alcance estendido significa que sites inteiros, independentemente de seu tamanho ou distribuição, podem ser monitorados e gerenciados de forma eficaz com dispositivos WirelessHART. Agora, a cobertura de site pode ser alcançada com significativamente menos infraestrutura de gateway, resultando em implantações WirelessHART mais simplificadas e econômicas. Ao garantir que até as áreas mais remotas ou obstruídas de um site possam ser cobertas pela rede, esses aprimoramentos facilitam o monitoramento contínuo e a conectividade em tempo real, enquanto aproveitam as vantagens do WirelessHART, como altas taxas de atualização e longa vida útil da bateria.
Atualize sistemas obsoletos para os modelos 1410S e 781S para aproveitar esses novos aprimoramentos utilizando o simples processo de backup e restauração. Isso garante uma migração sem interrupções das configurações do sistema, incluindo conexões de rede e de host, proporcionando a melhor infraestrutura WirelessHART disponível atualmente.
“Esses aprimoramentos são uma resposta às demandas do mercado por cada vez mais dados e escalabilidade nas redes wireless industriais”, disse Jimmy Ji, Gerente de Produtos de Conectividade de Instrumentos para o negócio de soluções de medição da Emerson. “Eles trabalham juntos para reduzir significativamente os custos de infraestrutura das redes WirelessHART e para impulsionar a visão Boundless Automation da Emerson, com campo inteligente e edge computing.”
Aprimoramentos no firmware do Gateway Wireless 1410S da Emerson aumentam sua capacidade, permitindo até 500 dispositivos por rede usando uma Antena inteligente 781S, em comparação com o limite anterior de 200. Com a integração da tecnologia WirelessHART duplo, um único Gateway 1410S pode agora se conectar a até 1000 dispositivos, expandindo significativamente suas capacidades de conectividade. Os Gateways 1410S existentes podem aproveitar esses aprimoramentos atualizando para o firmware mais recente e adquirindo a atualização de rede de alta capacidade.
Uma atualização no projeto da Antena inteligente 781S apresenta um bloco de terminais integrado e novas opções de adaptador de antena remota, oferecendo personalizações flexíveis de cabos para atender às necessidades da aplicação e melhorar o desempenho da antena. O novo bloco de terminais integrado 781S permite uma instalação fácil, utilizando o tipo e o comprimento de cabo exigidos pela instalação. Essas atualizações destacam os projetos de produtos da Emerson que atendem às necessidades em constante mudança do mercado de redes wireless industriais.
Para mais informações, acesse Emerson.com/Wireless1410S.