Emerson auxilia empresa de petróleo e gás no cumprimento de normas de emissão com novas válvulas de descarga elétricas

Válvula solenoide pilotada ASCO™ Série 223

A ASCO™ Série 223 é uma válvula solenoide acionada por piloto desenvolvida para aplicações de alta pressão. A válvula resistente tem uma exclusiva construção de pistão de aço inoxidável, construída para suportar pressões de vazão alta de até 100 bar. Imagem em alta resolução



Válvula de descarga elétrica de emissão zero ASCO™

As válvulas de descarga elétricas de emissão zero da ASCO™ usam atuação elétrica de ultrabaixa potência, o que remove a necessidade de ventilação do gás de poço em aplicações a montante. E, ao contrário das válvulas de descarga tradicionais, seu design garante que não haja emissões fugitivas por não ter empacotamento de válvula. Imagem em alta resolução

A Laramie Energy adotou as válvulas de descarga elétricas de emissão zero ASCO para atender aos regulamentos estaduais, diminuir a manutenção e elevar a produtividade

FLORHAM PARK, N.J.
(21 de janeiro de 2025) – A Emerson recentemente estabeleceu uma parceria com a Laramie Energy para apoiar a produtora de petróleo e gás do Colorado no cumprimento dos regulamentos estaduais e federais de emissões. Usando válvulas de descarga elétricas de emissão zero ASCOTM, a única solução totalmente elétrica para separadores, raspadores e unidades de compressão, a Emerson auxiliou a Laramie Energy a alcançar a conformidade, eliminando as emissões ventiladas e fugitivas no estágio de descarga de líquidos de seu processo de separação.

As válvulas de descarga convencionais geralmente são acionadas por gás de poço, que pode escapar para a atmosfera como emissões ventiladas e fugitivas. Alguns estados, incluindo o Colorado, têm regulamentos de emissões que incluem multas por não conformidade, já a Agência de Proteção Ambiental (EPA) estabeleceu uma taxa de emissões de resíduos para emissões de metano que excederem os limites especificados.

Se forem detectadas emissões fugitivas, a EPA exige que os produtores de petróleo e gás reportem seus dados de gases de efeito estufa e realizem testes, pesquisas e reparos. Empresas que não cumprirem o regulamento deverão pagar multas pesadas e incorrer em tempo de inatividade para restabelecer a conformidade.

Por sua vez, as válvulas de descarga elétricas de emissão zero da ASCO usam atuação elétrica de ultrabaixa potência, o que remove a necessidade de ventilação do gás de poço em aplicações a montante. E, ao contrário das válvulas de descarga tradicionais, seu design garante que não haja emissões fugitivas por não ter empacotamento de válvula.

Com controle preciso, as válvulas de descarga elétrica ASCO atuam em 50 a 75 milissegundos, em comparação com as válvulas convencionais que levam vários segundos, o que elimina praticamente qualquer chance de sopramento de gás. Isso ajudou a Laramie Energy a melhorar a manutenção da pressão estática de seus tanques, o que em última análise levou a um aumento na produção de gás natural. As válvulas também usam 1,2 watt (W) de energia em comparação com um kit de adaptação elétrica convencional que usa 96 W, uma redução no uso de energia da válvula de 98,75%.

“Embora inicialmente projetadas para sites de poços legados, essas válvulas de descarga totalmente elétricas podem ajudar as empresas de petróleo e gás a alcançar conformidade e evitar burocracia tanto em sites de produção recém-perfurados quanto em sites de produção existentes para atender a novos padrões”, disse Michael Land, gerente de desenvolvimento de vendas no setor de automação discreta da Emerson. “Nossa solução oferece uma alternativa econômica e livre de manutenção para atender à conformidade quando comparada a outras soluções, como kits de adaptação de instrumentos a ar, nitrogênio e eletricidade.”

A Laramie Energy concentra-se no desenvolvimento de reservas não convencionais de petróleo e gás dentro das Montanhas Rochosas, operando cerca de 1.500 poços. A empresa instalou válvulas de descarga elétricas ASCO em poços recém-perfurados enquanto atualizava seus poços legados com a solução. Além de garantir a conformidade, as válvulas forneceram benefícios adicionais, incluindo menos manutenção e maior eficiência do poço.

Para ler o estudo de caso completo, visite o Estudo de caso Laramie Energy. Para saber mais sobre válvulas solenoides de descarga totalmente elétricas ASCO, visite https://www.emerson.com/en-us/automation/industrial-factory-automation/zero-emissions-electric-dump-valve-technology.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, visite Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.