Plantweb Insight

Plantweb Insight™

Software de análise de dados que ajuda a visualizar a integridade de ativos importantes de sua instalação.

Ver produtos
Veja mais. Faça mais. Claramente.

Transforme digitalmente o monitoramento das condições dos ativos

Obtenha informações das suas operações com uma rede de inteligência preditiva. Os aplicativos do Plantweb Insight, possibilitadas por sensores e redes wireless, fornecem dados avançados do Pervasive Sensing™ para o Plantweb Digital Ecosystem. O software industrial interpreta instantaneamente os principais dados relativos à condição do ativo com análises pré-integradas aceitas pela indústria. Os aplicativos do Plantweb Insight podem ser implementadas facilmente e acessadas em qualquer lugar, transformando digitalmente os dados do sensor em informações práticas para melhores tomadas de decisões.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Transforme digitalmente o monitoramento das condições dos ativos

Por que o Plantweb Insight?

Análise em tempo real

Faça das rondas manuais e comunicação de dados inconsistentes coisas do passado. Com o Plantweb Insight, você tem a interpretação instantânea dos dados sobre as condições dos ativos fundamentais. Planejado com a analítica pré-incorporada e aprovada pela indústria, esta solução transforma os dados do sensor em informações efetivas.

Preditivo em vez de reativo

Com visibilidade em tempo real para a condição dos ativos fundamentais, você pode evitar possíveis riscos de segurança e priorizar melhor sua manutenção. Quando você consegue identificar situações anormais antes de elas se tornarem possíveis problemas e evitar falhas antes de ocorrerem, você não melhora apenas a segurança das instalações, mas também garante que suas operações atendam aos padrões de conformidade e regulatórios.

Acesse em qualquer lugar

A plataforma de rede permite que você acesse com segurança seus dados em qualquer lugar, a qualquer momento. Além disso, a interface do projeto centrado no usuário oferece navegação consistente e intuitiva por todas as aplicações.

Fácil integração

Essa solução se integra perfeitamente à sua infraestrutura wireless existente, permitindo que você expanda os recursos do seu sistema atual. O Plantweb Insight pode ser usado para operações de qualquer dimensão.

Aplicativos: Energia

Aplicativo para purgadores de vapor

O aplicativo Plantweb Insight Steam Trap determina o status da condição on-line de seus purgadores de vapor, verificando se um purgador está em modo de falha. Com este app, você pode visualizar tendências passadas da condição operativa, das emissões e da perda de energia em uma base por purgador, e rastrear o impacto estabelecido em comparação aos objetivos de desempenho fundamental. O aplicativo utiliza dados dos Rosemount 708 Transmissores acústicos wireless para determinar continuamente o status do purgador de vapor. Isso inclui identificar falhas no purgador de vapor (sopro, inundação, entupimento) e inatividade.  

Aplicativo para trocadores de calor

A aplicativo Plantweb Insight Heat Exchanger fornece um monitoramento detalhado dos trocadores de calor do invólucro e dos tubos ao analisar os dados do sensor da planta, reunidos por meio da infraestrutura existente. Aproveitando os algoritmos pré-incorporados, baseados em décadas de experiência em processo e análise aprovada pela indústria, esta solução fornece diagnósticos preditivos confiáveis. Este aplicativo calcula e rastreia continuamente indicadores chave de desempenho como incrustação, capacidade de transferência de calor e coeficiente de transferência de calor.

Aplicativo para válvulas de alívio de pressão

O aplicativo Plantweb Insight Pressure Relief Valve determina quando e onde ocorreu um evento no conjunto de válvulas de alívio. Usando técnicas de machine learning, o aplicativo pode identificar as situações anormais que afetam as operações, permitindo que os usuários identifiquem facilmente ativos e áreas problemáticos. Na interface do software, os usuários podem ver um registro consolidado de eventos, bem como informações sobre perdas na produção e emissões causadas por eventos de alívio de pressão.

Aplicativo para iluminação conectada

Economize energia e estenda a vida útil da luminária em ambientes severos e perigosos com o aplicativo Plantweb Insight Connected Lighting. Esse aplicativo comissiona grupos de iluminação conectada em uma imagem carregada de sua instalação. Utilize controles pré-programados ou crie controles personalizados para manter as luzes acesas quando os operadores estão presentes. Indicadores de condição do dispositivo e ferramentas de análise oferecem informações efetivas que ajudam a simplificar o planejamento e a priorização da manutenção do sistema de iluminação conectado.

Aplicativos: Confiabilidade

Aplicativo de bombas

O aplicativo Plantweb Insight Pump oferece monitoramento detalhado das bombas de velocidade fixa, fornecendo uma visão agregada da condição de todos os ativos. O status e os alertas são calculados por algoritmos pré-construídos com base em anos de experiência e análises aprovadas pela indústria. Os diagnósticos preditivos e as alertas criteriosos desta solução permitem uma melhor priorização da manutenção da bomba, possibilitando que os usuários reduzam incidentes registráveis e identifiquem rapidamente quaisquer ativos que precisem de atenção.

Aplicativo de trocadores de calor refrigerados a ar

O aplicativo Plantweb Insight Air Cooled Heat Exchanger fornece um monitoramento detalhado dos trocadores de calor refrigerados a ar e dos ventiladores de aletas, analisando os dados do sensor wireless, reunidos pela infraestrutura existente. O monitoramento preditivo e contínuo do trocador de calor refrigerado a ar  ajuda a reduzir as falhas inesperadas e paradas de processo.

Aplicativo de torres de resfriamento

O aplicativo Plantweb Insight Cooling Tower usa dados de processo para determinar o funcionamento geral da torre de resfriamento, um ativo crítico. O aplicativo usa informações essenciais de temperatura, vazão, nível e análise para identificar situações anormais que afetem a confiabilidade e eficiência de sistemas de água de resfriamento no longo prazo.

Valve Health Application​

The Plantweb Insight Valve Health application uses real-time data to display the health of a fleet of connected valves. Users can see the health of each valve along with explanations of any issues, recommendations for maintenance actions, and recommended timeframes in which to take those actions.​

Aplicativos: Integridade

Aplicativo para a corrosão em linhas

O aplicativo Plantweb Insight Inline Corrosion é projetado para as tendências de análise contínua e o monitoramento da corrosão em sondas de corrosão wireless instaladas. O aplicativo oferece informações sobre a condição operativa do instrumento e fornece alertas para limites predefinidos de corrosão severa, vida útil da sonda, baixo nível de bateria e muito mais. Um mapa de calor intuitivo (heatmap) é exibido, com inteligência voltada para a corrosão de níveis de fluido, com base no padrão NACE. (Ref. NACE SP0775-2013)

Aplicativo de corrosão não intrusiva

O aplicativo Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion oferece compreensão superior da condição dos ativos, o que possibilita a manutenção preditiva e maior otimização da planta. Melhore a tomada de decisões e atenda às crescentes demandas da indústria de processo, com monitoramento contínuo projetado para avaliar o impacto de corrosão e erosão. O aplicativo fornece com segurança os dados de corrosão do sistema wireless Permasense da Rosemount aos usuários por meio das melhores visualizações e análises da categoria.

Aplicações: Produção

Aplicativo do manômetro wireless

O aplicativo Plantweb Insight Wireless Pressure Gauge monitora seus manômetros wireless em uma única interface fácil de usar. Esta solução analisa os dados adquiridos pelos sensores de plantas e infraestrutura existente para fornecer o status de pressão em tempo real de todos os manômetros wireless. Este aplicativo também apresenta indicadores da condição operativa do dispositivo, que ajudam a gerenciar com eficiência a manutenção.

Aplicativos: Infraestrutura wireless

Aplicativo de gestão de redes

O aplicativo Plantweb Insight Network Management mostra aos usuários uma visão consolidada do funcionamento da rede. O aplicativo identifica discrepâncias em relação às práticas recomendadas. Também mostra informações da rede e um resumo de diagnóstico. O diagrama de malha da rede permite visualizar as redes e solucionar problemas rapidamente.

Aplicativo de gestão do módulo de alimentação

O aplicativo Plantweb Insight Power Module Management reúne, em um local central, todos os indicadores do módulo de alimentação de diferentes redes. Além de ver o status dos módulos de alimentação, os usuários também podem ver uma estimativa do tempo de vida restante e alertas sobre dispositivos com alto consumo.

Ative o JavaScript para usar este site.