작동 성능
직원 역량 강화, 자산 최적화, 안전 제공, 수익성 향상을 위한 효과적인 운영자 성과 프로그램 구축
Emerson은 화학 분야에서 생명과학 및 그 이상에 이르는 다양한 산업 전체에서 운영자의 성능을 높이는 데 특화되어 있습니다. Emerson의 최첨단 방법론, 맞춤형 소프트웨어 솔루션 및 고급 교육 프로그램을 통해 운영자는 최고의 성능을 달성하고 프로세스를 간소화하며 생산성을 극대화할 수 있습니다. 개별 운영자 역량을 높이려고 하든 전체적인 팀 숙련도를 보완하려고 하든, Emerson의 전문가들은 측정 가능한 결과를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 운영 잠재력을 최대로 발휘하기 위한 여정에 동참하십시오.
Emerson의 Operator Performance 소프트웨어는 운영자가 복잡한 시스템과 상호작용하고 최적화하는 방식을 혁신하여 직관적 인터페이스 및 실시간 분석을 제공함으로써 효율성을 보완합니다. 알람 관리에서 시뮬레이션 교육 시나리오에 이르기까지 Emerson의 소프트웨어는 운영자가 정보에 입각한 결정을 내리고 지속적인 개선을 추진할 수 있도록 지원합니다.
운영 관리
기업 전체에서 일관된 보고 도구 세트에 액세스하면서 알람 및 안전 시스템과 같은 운영 성과를 모니터링하십시오. AgileOps는 모든 운영규모의 기능 요구사항을 충족하도록 확장 가능하며, 일관성, 통찰력 및 신뢰성을 제공하여 운영 효율성을 쉽게 유지할 수 있습니다.
고급 HMI
생산성 향상, 단순화된 그래픽 구성 및 모빌리티를 제공하는 지금까지 개발된 것 중 가장 진보한 DeltaV HMI
운영자 교육
계획되지 않은 이벤트에 대해 역동적인 실습 경험을 플랜트 운영자에게 제공할 수 있는 혁명적인 교육 시뮬레이션.
운영 관리
현장 운영자에게 가상 현실 기술로 작동하는 몰입형 교육 경험을 제공합니다.
Operator Performance
운영자의 효율성을 개선하며 보다 나은 의사 결정을 내릴 수 있는 통합 운영 환경을 구축합니다.
작업자는 프로세스에 대한 인식을 어떻게 유지합니까? 적절한 시간에 올바른 컨텍스트에서 올바른 정보를 보고 있습니다. 데이터가 명확하고, 집중하고, 해석이 용이할 때, 작업자는 변화를 빠르게 발견하고, 비정상적인 내용을 이해하고, 자신감 있는 조치를 취할 수 있습니다.
향상된 운영자 디스플레이
제어 시스템용 작업자 인터페이스를 설계 및 개발할 때 모범 사례 철학 및 기준을 적용합니다.
알람 관리
동적 알람 관리는 너무 잦은 알람을 방지하고 업계 표준을 충족함으로써 정상 및 비정상 상황을 관리할 수 있는 강력한 플랫폼입니다.
인공 지능
작업자의 손끝에서 더 많은 정보를 내장하고, 만연하며, 운영 의사 결정을 변환하도록 설계된 상황별 AI 솔루션을 제공합니다.
DeltaV 히스토리안
연속, 배치, 이벤트 히스토그램을 구성하는 DeltaV 제품군은 제어 시스템과 완벽하게 통합되어 견고한 성능을 제공할 수 있습니다.
작업자가 어떻게 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니까? 운영팀은 매일 안전, 효율성, 성과에 영향을 미치는 수백 가지의 의사 결정을 내립니다. 실시간 데이터에 액세스하여 상황에 맞게 활용하고 실행할 수 있으면 더 빠르게 대응하고 변화하는 상황에 적응하며 지속적으로 공정을 최적화할 수 있습니다. 이에 따라 정보에 입각한 의사결정이 가능하여 작업이 원활하고 효율적으로 진행됩니다.
DeltaV Edge Environment
안전하고 컨텍스트에 맞는 실시간 DeltaV 데이터에 쉽게 액세스하고 활용하여 운영 개선을 추진하십시오.
DeltaV Live
생산성 향상, 간소화된 그래픽 구성 및 모빌리티를 제공하는 역대 가장 진보한 DeltaV HMI가 개발되었습니다.
DeltaV AgileOps
이 강력한 소프트웨어 제품군은 기업 전체에 일관된 보고 도구 세트를 제공함과 동시에 알람 및 안전 시스템과 같은 운영 성능을 모니터링합니다.
DeltaV 예측 유지보수
장비에서 실시간 데이터를 가져와 인사이트 및 권장 사항을 제공하여 중대한 혼란을 방지하기 위해 개발되었습니다.
DeltaV 모바일
어디서나 모바일 장치를 통해 실시간 공정 데이터, 과거 트렌드, 알람 수신을 확인할 수 있습니다.
운영 관리 팀은 현대 플랜트 요구 사항에 어떻게 대비합니까? 실습 및 실제 학습에 투자하고 있습니다. 시뮬레이션 및 교육 도구를 통해 작업자는 자신감을 구축하고 기술을 선명하게 할 수 있는 안전한 환경을 제공하는 반면, 유연한 교육 옵션 및 AI와 같은 신흥 기술은 팀이 다음 단계보다 앞서나갈 수 있도록 도와줍니다. 업스킬은 안전하고 효율적이며 미래에 대비한 작업에 필수적입니다.
시뮬레이션 및 교육
플랜트 동작을 정확하게 실시간으로 시뮬레이션하여 구성을 테스트하고 신규 또는 경험이 없는 운영자를 교육합니다.
운영자 교육 관리
숙련된 작업자의 지식을 신입 작업자에게 신속하게 전달할 수 있도록 설계된 애플리케이션을 사용하여 교육을 최적화할 수 있습니다.
인공 지능
내장된 컨텍스트 인식 AI 솔루션을 사용하여 최선을 다해 수행하는 데 필요한 도구와 통찰력으로 모든 작업자에게 권한을 부여합니다.
교육 서비스
광범위한 교육 옵션을 통해 직무 능력을 향상시킬 수 있습니다.
엔지니어는 성공을 위해 어떻게 운영을 설정할까요? 도구를 사용하는 사람을 중심으로 도구를 설계합니다. 인간 중심의 설계를 통해 작업자의 필요성을 최우선으로 하여 직관적인 인터페이스, 응답형 제어 전략 및 실시간 통찰력을 제공하여 일상적인 작업을 더 쉽고 효과적으로 만듭니다. 엔지니어들이 작업을 염두에 두고 구축하면 그 결과 더 안전하고 효율적이며 더 자신감을 가질 수 있는 인력이 생성됩니다.
DeltaV Live
생산성 향상, 간소화된 그래픽 구성 및 모빌리티를 제공하는 역대 가장 진보한 DeltaV HMI가 개발되었습니다.
DeltaV AgileOps
이 강력한 소프트웨어 제품군은 기업 전체에 일관된 보고 도구 세트를 제공함과 동시에 알람 및 안전 시스템과 같은 운영 성능을 모니터링합니다.
상태 기반 제어
상태 기반 컨트롤은 공정 상태 또는 모드를 사용하여 공정 제어를 최적화합니다.
Guardian에서 제공하는 지원
OT 작업 및 성능을 최대화하기 위한 더 큰 통찰력, 더 빠른 수정 및 더 스마트한 지원
James Suisse, Control System Expert at Covestro, shares how the Baytown plant led the charge in transitioning their human-machine interface (HMI) from DeltaV Operate to DeltaV Live. Starting with a pilot unit, the team modernized graphics,..