다상 유량 측정
견고하고 신뢰할 수 있으며 현장에서 입증된 다상 유량 측정 계기
전 세계의 점점 더 많은 응용 분야 및 현장 조건에서 분리하지 않고도 수행할 수 있는 다상 유량의 고품질 측정 작업이 필요합니다.
Emerson이 제조한 다상 유량계를 선택하면 모든 다상 유량 응용 분야에서 확실하고 안정적인 측정 성능을 보장할 수 있습니다. 30년이 넘는 현장 경험과 글로벌 입지를 통해 고객은 이미 잘 알고 신뢰하는 공급업체로부터 측정 계기와 필요한 지원을 모두 확보할 수 있습니다.
많은 자산은 다른 자산의 흐름이 혼합될 수 있는 공동 소유권 또는 지점을 가지고 있습니다. Roxar 다상 계기에서 수집한 고품질의 강건하고 안정적이며 반복 가능한 측정 데이터는 재정 수익이 적절하게 할당될 수 있도록 지원합니다. 다상 유량계를 이 응용 분야에 사용하면 배관, 분리기, 장비를 설치하는 공간을 크게 줄일 수 있을 뿐만 아니라 Emerson에서 제조하고 현장에서 검증된 계기를 통해 신뢰할 만한 측정 솔루션을 제공할 수 있습니다.
모든 시설의 무결성 및 안전성을 보장하는 것이 중요합니다. Roxar 다상 계기는 물 생산에서 발생하는 가장 작은 변화도 보고할 수 있을 뿐만 아니라 스케일 및 왁스의 빌드 업을 탐지할 수 있는 고유한 측정 기술을 갖추고 있습니다. 매우 민감한 측정에 따른 데이터를 통해 시설을 효과적으로 보호 및 유지할 수 있는 조치를 알려 줍니다.
Roxar 다상 계기에서 제공하는 실시간 고해상도 데이터는 데이터 기반의 의사결정을 내리고 조정 효과를 세심하게 모니터링할 수 있는 기능을 지원합니다. 결론적으로 수집된 데이터는 응용 분야가 온쇼어든 오프쇼어든, 고정식이든 이동식이든, 단일 웰이든 다중 웰이든 가능한 한 많은 양의 탄화수소를 생산하도록 지원하여 수익을 극대화할 수 있습니다.
비전통 석유 및 가스 시장의 응용 분야는 제공된 이전의 세 가지 응용 분야 사례와 일치하지만, 유량 조건이 기존의 석유 및 가스 시장과 얼마나 상이한지 감안하면 특별히 언급할 가치가 있습니다. 셰일 오일, 습식 가스, 건식 가스 중 어떤 응용 분야여도 좋습니다. Emerson은 셰일 시장에서 Roxar 2600 MPFM을 통해 상당한 현장 경험을 보유하고 있으며, Emerson에서 제조한 측정 계기를 선택하는 고객은 자신감을 가질 수 있습니다.
유정 테스트 작업 수행에 필요한 크고 무거운 장비를 이동하는 것은 어려운 일입니다.계기는 또한 각각의 새로운 위치에서 시운전할 수 있도록 사용자 친화적이고 효율적이어야 합니다. Roxar 2600 다상 유량계를 사용하면 직관적이고 효과적인 웹 사용자 인터페이스를 통해 계기에 수행하는 모든 필수 상호작용을 간소화함으로써 필요한 데이터를 제공하는 고성능 측정 계기를 확보할 수 있습니다.
Roxar 2600 MPFM은 다양한 원시 데이터 측정 기술을 활용합니다. 포함되는 구성품으로는 전기 임피던스 섹션, 감마선 밀도 측정기(공급 시 포함된 경우), 현장 교체형 벤츄리 섹션, Rosemount MVT가 있습니다. 다상 유량에 관련하여 고품질 데이터를 제공하는 데 필요한 것은 이 원시 데이터 측정값뿐입니다. 다음 단계는 계기 소프트웨어 내에서 데이터가 올바르게 해석되도록 보장하는 작업입니다.
Roxar Rapid Adaptive Measurement는 Roxar 2600 MPFM의 내장 소프트웨어입니다. 30년의 경험을 활용한 소프트웨어로 원시 데이터 측정값을 수집합니다. 소프트웨어에서는 고유한 유동 조건에 해당하는 병렬 컴퓨팅의 다양한 모듈을 활용합니다.각 모듈에 대해 신뢰도 수준이 자체 할당된 소프트웨어는 각 시점에 가장 적합한 모듈을 자동으로 선택합니다.이 모든 컴퓨팅 성능이 10Hz 해상도로 제공됩니다.
Roxar 5726 다상 트랜스미터는 Roxar MPFM용 전자 하드웨어가 모두 포함되어 있으며 계기 본체에 직접 장착됩니다. 이를 통해 케이블 연결 및 설치 요구사항이 간소화됩니다. 직관적 웹 사용자 인터페이스를 통해 미터와 상호 작용하는 데 필요한 모든 것을 안내합니다. 어떤 측정이나 기능 요구사항이 발생하더라도 계기가 장래에 적합하도록 보장하는 놀라운 처리력과 데이터 저장 기능을 갖췄습니다.
Emerson은 광범위하고 숙련된 서비스 조직을 보유하고 있습니다. 서비스 엔지니어들은 전문적인 교육을 받아 고객이 기대하는 높은 수준에 맞게 Roxar MPFM을 지원할 수 있습니다. 이 세계적인 역량은 고객의 수요를 지원할 수 있는 현지 서비스 엔지니어를 찾을 수 있다는 것을 의미합니다. Emerson은 고객이 어려움을 겪어 지원이 필요하거나 정기적인 유지보수, 점검, 교정을 원하는 경우 지원할 수 있는 글로벌 조직을 갖추고 있습니다.
Roxar 2600 MPFM은 상당한 자동화 및 자가 진단 기능을 갖추고 있기에, 다소의 추가적인 관심과 확인을 들이면 큰 도움이 될 수 있습니다. 성능 모니터링 서비스를 통해 Emerson의 전문가들이 Roxar MPFM 설치 베이스의 성능을 선제적으로 모니터링하여 지원을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 모든 계기 상호 작용 또는 현장 작업에 대한 데이터 기반 조치 접근 방식을 사용함으로써 리소스 사용의 효율성과 측정 성능의 신뢰성을 모두 개선할 수 있습니다.
Introducing the Roxar 5726 Multiphase Transmitter, the new electronics hardware platform for the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter, offering high measurement resolution and processing power for improved autonomy and data analytics.
With Rapid Adaptive Measurement, the meter flow computer conducts parallel computation using multiple calculations modules. Each calculation module runs independently, and modules can be enhanced or replaced in the future without affecting the rest of the software structure.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter powered by the 5726 Multiphase Transmitter offers future-ready reliability, allowing operators to easily adopt new enhancements without costly replacements. It ensures efficient, long-term performance, adapting to evolving needs and maximizing asset lifecycle value.
The updated compact hardware arrangement of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter powered by the 5726 Multiphase Transmitter provides straight forward, effective installation, reduced instrumentation footprint and simplified field cabling requirements.