AMS 기계 작업 관련 문서
릴리스 노트 관련 문서

AMS 기계 작업 소프트웨어 버전 1.8은 산업용 회전식 기계의 자산 관리, 신뢰성 및 유지보수에서 획기적인 발전을 구현합니다.

개요


Emerson의 AMS 기계 작업 소프트웨어는 단일 소프트웨어 플랫폼하에서 경로 기반의 이동식, 무선 감지, 에지 AI 분석 및 온라인 예측 및 보호 시스템 등 AMS 기계 상태 관리 라인업을 구성하는 광범위한 상태 모니터링 및 진동 기술을 통합하기 위한 목표를 위해 계속해서 나아가고 있습니다. 

버전 1.8은 단일화된 인터페이스 소프트웨어에서 모든 최신 AMS 상태 모니터링 도구를 통합하여 데이터 사용을 간소화함으로써 팀이 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 유지보수 활동을 최적화할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 다음 단계에서 AMS 기계 작업 버전 1.8은 보다 직관적인 새로운 사용자 경험, 향상된 대시보드, 메뉴 및 탐색, 더 많은 데이터 수집 장비에 대한 지원, 고급 분석 도구, 역할 기반 사용자 관리 등 사용자 중심이며 사용자 지원 기능으로 모두 만들어진 다양한 고객 중심 개선 사항을 소개합니다. 

이제 처음으로, 전 세계 플랜트에서 수천 명의 사용자가 사용하는 업계 최고의 이동식 도구인 AMS 2140 기계 상태 분석기에서 수집한 데이터가 AMS 기계 작업 소프트웨어에 직접 통합됩니다. Emerson은 완전히 개편된 UI 및 메뉴 구조, 사이버보안, 워크플로 오케스트레이션, 경로 및 사례 관리와 함께 많은 기대를 모은 이 기능을 출시하여 산업 기계용 상태 모니터링 플랫폼의 새로운 기준을 세울 것입니다.

AMS 2140 기계 상태 분석기 호환성

이동식의 경로 기반 모니터링 통합


AMS 2140은 현재 AMS 기계 작업과 호환 가능하며, 회전식 기계의 상태를 평가하기 위해 설계된 Emerson의 이동식 다채널 진동 분석기입니다. 4채널 동시 데이터 수집 시스템을 제공하며, 사용자는 기계의 여러 포인트를 측정할 수 있습니다.



기계 교육 빌더

직관적이며 사용자를 지원하는 구성 도구


AMS 기계 작업은 사용자 친화적인 디자인으로 디자인 스튜디오를 개선하여 신규 사용자와 이전 버전에 익숙한 사용자 모두에게 혜택을 제공합니다. 기계 레이아웃 구성을 위한 드래그 앤 드롭 다이어그램 도구, 간소화된 워크플로 및 특수 자산 유형의 포괄적인 라이브러리를 제공합니다. 



직관적이며 사용자를 지원하는 구성 도구

정밀하게 우선순위 설정, 완벽한 탐색, 심층 분석 도출


AMS 기계 작업의 대시보드는 강력한 데이터 접근성, 직관적인 탐색 및 고급 분석 도구, 사용자 지원 설계, 고급 우선순위 지정 기능 및 보다 원활한 워크플로를 제공하여 유지보수 팀이 더욱 스마트하고 어렵지 않게 작업할 수 있도록 합니다. 

AMS 2140 기계 상태 분석기 호환성


AMS 2140은 하나의 통합된 소프트웨어 시스템에서 AMS 무선 진동 모니터, AMS 자산 모니터, AMS 6500 ATGAMS 9420 무선 진동 트랜스미터와 같은 기타 AMS 상태 모니터링 하드웨어와 연결되어 있습니다. 

이전에는 AMS 2140이 고급 AMS 기계 작업 플랫폼의 이전 버전인 AMS 기계 관리자를 사용해야 했습니다. 이 설정에는 소프트웨어 시스템 간 전환, 더 많은 라이센스 관리 및 기타 추가 작업이 포함되기도 했습니다.

이동식 장치 에이전트 

AMS 기계 작업 v1.8에는 AMS 2140이 USB 포트에 연결할 때 노트북을 감지할 수 있는 경량 서비스인 새로운 이동식 장치 에이전트가 포함됩니다. 노트북에서 장치를 감지하고 발견하면 AMS 2140 통신이 AMS 기계 작업 서버로 라우팅됩니다. 이제 AMS 2140에서 AMS 기계 작업 데이터베이스로 경로 및 상태 모니터링 데이터를 전송할 수 있습니다. 또한 이 서비스는 Wi-Fi 및 이더넷 통신도 지원합니다. 

경로

전통적인 경로 기반 상태 모니터링은 수십 년 동안 사용되어 온 자산 관리에 대한 선제적 접근 방식으로, 유지보수 기술자 또는 엔지니어가 이동식 진단 도구를 사용하여 시설 또는 프로세스 장치 주변에서 모니터링할 장비의 사전 정의 및 사전 로드된 경로를 따라 회전식 기계(펌프, 모터, 기어박스 등)에서 데이터를 정기적으로 수집합니다. 주요 목적은 장비의 초기 고장 징후를 감지하고 진동, 온도 및 기타 작동 매개변수를 분석하여 예기치 않은 고장을 방지하는 것입니다. AMS 기계 관리자에서 수년 동안 그랬던 것처럼 AMS 2140 사용자는 이제 AMS 기계 작업 v1.8에서 경로를 구성하고 수정할 수 있으며 분석 매개변수와 알람을 설정할 수 있습니다. 

디자인 스튜디오 


버전 1.8은 보다 사용자 친화적인 설계를 적용하며, AMS 기계 작업(및 AMS 기계 관리자)의 이전 버전 사용자가 많은 새로운 기능과 이점을 활용하여 가치를 실현하는 과정에서 적절한 수준의 익숙함을 느끼게 할 수 있습니다. 반대로, 버전 1.8이 매우 직관적이고 사용자를 지원하는 특성이 있기 때문에 소프트웨어의 신규 사용자에게 버전 1.8은 유리한 시작점이 될 것입니다. 이러한 개선은 인간 중심의 설계 접근 방식을 추구하는 Emerson의 노력을 반영합니다.

이는 기계 교육 작성기 모듈에서 기계를 구성할 때 특히 명확해집니다. 여기에서 직관적인 드래그 앤 드롭 다이어그램 도구, 보다 간소화된 설계 워크플로, 재설계된 메뉴 및 전문 자산 유형에 대한 광범위한 라이브러리를 찾을 수 있으며, 소프트웨어 구조에 도메인 전문 지식이 내재되어 있습니다.

기계 빌드 및 구성은 하나의 기계 교육 내에서 더 많은 자산을 지원하도록 용량을 크게 늘릴 것입니다. 버전 1.8은 사용자 지정 오류 주파수, 측정 포인트당 더 많은 알람을 설정할 수 있는 기능, AMS 6500 ATG에 대한 짧은 파형 수집 및 분석 매개변수에 대한 사용자 지정을 더 많이 추가합니다.

새 대시보드 및 분석 인터페이스


효율성을 위해 구축된 랜딩 페이지

AMS 기계 작업의 새 대시보드는 강력한 데이터 접근성, 직관적인 탐색 및 고급 분석 도구, 사용자 친화적인 설계, 고급 우선순위 지정 기능 및 보다 원활한 워크플로를 제공하여 유지보수 팀이 더욱 스마트하고 어렵지 않게 작업할 수 있도록 합니다. AMS 기계 작업의 새 랜딩 페이지는 중앙 집중식 허브의 기능을 하며, 사용자가 자주 액세스되는 필수 KPI 및 도구를 한눈에 볼 수 있습니다. 최신 코드와 사용자 중심 접근 방식을 반영하여 직관적인 패널로 정보를 구성하고 처음부터 최우선순위를 강조 표시합니다. 이 설계는 로그인하는 순간부터 가장 중요한 데이터가 표시되도록 합니다.

중요도 및 알람별로 자산 우선순위 지정

이 대시보드의 눈에 띄는 기능 중 하나는 동적 우선순위 지정 시스템입니다. 사용자가 자산 중요도 순위를 제공한 경우 소프트웨어는 실시간으로 알람을 감지하고, 자산 중요도 점수를 알람 중요도에 곱하고, 긴급으로 등급이 매겨진 장비 목록을 생성할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 즉각적인 주의를 요하는 기계 교육 또는 장비를 쉽게 식별할 수 있으며, 가장 중요한 문제들이 해야 할 일 목록의 상단에 있는지 확인합니다. 이 우선순위 설정 도구는 유지보수 팀이 가장 중요한 곳에 집중하여 비용이 많이 드는 고장이나 장기간의 가동 중단을 방지할 수 있도록 도와줍니다.

랜딩 페이지에서 상세한 대시보드까지의 간편한 워크플로

AMS 기계 작업은 클릭을 최소화하고 인사이트를 최대화하는 데 중점을 둡니다. 랜딩 페이지에서 사용자는 클릭 한 번으로 특정 기계 교육의 대시보드를 수월하게 드릴다운하여 우선순위가 높은 자산에 대한 더 심도 깊은 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 개요에서 개별 자산의 대시보드로 원활하게 전환할 수 있으므로 시간 낭비 없이 장비 세부사항을 쉽게 탐색할 수 있습니다.

한눈에 보이는 시각적 인식 및 자산 상태

대시보드의 설계는 기능적일 뿐만 아니라, 시각적으로도 매우 직관적입니다. AMS 기계 작업은 기계 식별을 빠르고 쉽게 할 수 있도록 특별히 설계된 그래픽을 포함합니다. 예를 들어, 기어박스에서 중요한 알람이 감지되면 사용자는 이 문제를 시각적으로 즉시 인식할 수 있습니다. 기어박스를 클릭하면 알람을 트리거한 측정 위치, 측정 포인트 및 측정 매개변수의 즉각적인 분석이 제공되어, 그 어느 때보다 쉽게 문제를 찾아 해결할 수 있습니다.

실시간 데이터 및 최근 값

유지보수 전문가에게는 최신 데이터에 액세스하는 것이 매우 중요합니다. 새로운 AMS 기계 작업 대시보드는 각 장비에 대한 최신 측정값을 제공하여 사용자에게 실시간 자산 성능을 제공합니다. 이 실시간 데이터는 중요한 구성 요소의 상태를 추적하는 데 특히 유용하며 새로운 문제에 대해 더 빠르게 대응할 수 있습니다.

진동 분석을 위한 상황별 실행

새로운 대시보드의 가장 흥미로운 기능 중 하나는 진동 분석 도구를 위한 상황별 실행 기능입니다. 사용자는 트렌드, 측정 포인트 또는 특정 기계 매개변수를 보고 있는 경우에도 이 고급 도구를 대시보드에서 직접 시작할 수 있습니다. 상황별 실행 기능을 사용하면 사용자가 추가 메뉴 또는 어플리케이션을 탐색하지 않아도 브라우저 기반 도구에서 잠재적인 문제를 식별하면 바로 진동 데이터 분석으로 이동할 수 있습니다. 이 간소화된 프로세스를 통해 사용자는 마찰을 최소화하면서 근본원인 분석을 심도 깊게 파악하여 의사 결정을 가속화하고 신속한 해결을 촉진할 수 있습니다.

중요한 세부사항에 대한 다중 레벨 액세스

AMS 기계 작업은 유연성의 필요성을 이해하고 있습니다. 새로운 대시보드를 통해 사용자는 높은 레벨의 기계 교육 개요부터 특정 측정 포인트 및 개별 매개변수에 이르기까지 다양한 레벨의 정보와 상호 작용할 수 있습니다. 이 다중 레벨의 액세스를 통해 사용자는 원하는 인사이트 수준을 세부적으로 선택할 수 있으며, 몇 번의 클릭만으로 간단한 요약부터 심층 분석까지 모든 것을 확인할 수 있습니다.

AMS 6500 ATG 예측

AMS 6500 ATG는 노후화된 보호 시스템을 쉽게 교체할 수 있도록 설계되었으며, 이를 통해 사용자는 증기 터빈 발전기, 가스 터빈, 보일러 공급 펌프, 오프쇼어 압축기, 파이프라인 터보 압축기, 화학 산업 압축기, 터보 배기장치, 송풍기, 부스터 등과 같은 중요한 회전식 기계 장비에 대한 온라인 예측 모니터링을 비용 효율적으로 시작할 수 있습니다.

                                                                             

 


AMS 6500 ATG 예측


압축기, 터빈, 발전기 등과 같은 중요도가 높은 자산에 대한 산업 자산 상태 모니터링에 투자한 모든 사람에게 AMS 기계 작업에 통합된 AMS 6500 ATG 모듈은 흥미로운 가능성을 제공합니다. 버전 1.8에서 AMS 기계 작업은 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 모니터링 기능을 간소화할 뿐만 아니라 데이터 시각화, 장치 구성을 개선하며 자산 상태에 대한 고급 분석을 지원합니다. AMS 6500 ATG 에이전트는 장치 구성, 장치 상태, 채널 및 센서 상태를 시각화하고 연결된 AMS 6500 ATG 장치에서 데이터 수집 시스템을 촉진하는 역할을 합니다. 구성 및 진단을 손쉽게 바로 사용할 수 있도록 설계되어 그 어느 때보다 간편하게 모니터링하고 관리할 수 있습니다.

  • 장치 상태 시각화: 빠른 진단을 위한 장치, 채널 및 센서의 상태를 실시간으로 표시합니다.
  • 데이터 수집 시스템 구성: 사용자는 기본 스칼라 수집(예: 전체 진동 수준)을 설정하고 ATG 장치가 계산할 추가 분석 매개변수를 정의할 수 있습니다.
  • 과도현상 그래프 지지: 시스템은 AMS 6500 ATG 장치에서 수집한 파형을 처리하고 이를 스펙트럼과 파생된 매개변수로 변환하여 심층 분석을 수행합니다.

AMS 6500 ATG의 에이전트는 데이터 수집 시스템을 한 단계 끌어올리는 강력한 제품입니다. ATG의 스마트 모니터링 기능은 맞춤형 및 예정된 수집을 수행할 수 없을 뿐만 아니라 RPM 변경 또는 알람 조건과 같은 여러 내부 트리거를 통해 과도현상 그래프를 생성할 수 있습니다. 주요 기능 중 하나는 경보 시 저장 및 요구 시 저장 기능으로, 예측 분석을 위해 필요할 때 운영자가 중요한 데이터를 정확하게 보관할 수 있도록 합니다. 요청에 따라 게시할 수 있는 전송 데이터는 시작 또는 종료와 같은 중요한 이벤트 중에 고해상도 인사이트를 제공합니다. 이 AMS 기계 작업 릴리스에서 중요한 도약은 MongoDB를 주요 진동 데이터베이스로 채택한 것입니다. MongoDB에 데이터를 통합하여 사용자가 얻게 되는 이점은 다음과 같습니다.

  • 고해상도 트렌드 데이터: MongoDB의 단일 소스 데이터 구조를 통해 고객들의 일반적인 요청이었던 세분화되고 연속적인 트렌드 데이터를 사용할 수 있습니다.
  • 효율적인 과도현상 그래프 관리: 사용자는 더 이상 분석용 장기 과도현상 그래프와 짧은 스냅샷 중에서 선택할 필요가 없습니다. 두 가지 옵션이 모두 사용 가능하므로, 운영자는 과도현상 플로팅 도구에 대한 전체 기록을 보관하는 동시에 스펙트럼 및 파형 분석을 위한 짧은 스냅샷도 캡처할 수 있습니다.


이 데이터베이스 통합은 간소화된 경험을 제공하여 데이터 소스의 이중성을 줄이고 팀이 고품질의 장기 자산 정보에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.

AMS 6500 ATG를 추가하면 과도현상 그래프 기능이 크게 개선됩니다. 이제 사용자는 과도현상 플로팅 도구의 기록으로 그래프를 보관하거나 빠른 스펙트럼 분석을 위해 짧은 파형으로 잘라낼 수 있습니다. 이러한 이중 접근 방식은 특히 긴 기간 동안 상세한 과도 분석이 필요한 사람들에게 유연성을 제공합니다. 또한 과도현상 그래프 기능을 최적화하여 장비 고장 이전에 발생할 수 있는 진동 패턴 예측과 같은 예측 기능을 개선했습니다. v1.8에서 운영자는 예정된 이벤트, RPM 시프트 및 알람과 같은 트리거를 기반으로 여러 파형 수집을 관리할 수 있습니다. 시스템의 각 장치 카드는 이러한 트리거에 특정한 전송 데이터를 캡처하여 자산 상태의 변동을 쉽게 분리하고 해결할 수 있습니다.

AMS 6500 ATG의 새 인터페이스: 기능적이고 직관적임

AMS 기계 작업은 기능성과 투명성 측면에서 매우 뛰어나게 업그레이드된 네트워크 장치 모듈 인터페이스를 제공합니다.

  • 세부 장치 정보: AMS 6500 ATG 장치는 AMS 6500 ATG 섹션에 눈에 띄게 표시되며, 사용자가 개별 장치 세부사항으로 이동할 수 있습니다. 인터페이스는 구성된 컬렉션, 장치 상태 및 채널 상태를 모두 표시하며, 전체적인 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다.
  • 맞춤형 및 예정된 컬렉션: 작업자는 요구 기반 수집을 쉽게 구성하거나 정규 데이터 캡처의 일정을 지정할 수 있습니다. 이러한 유연성은 데이터 수집 간격을 정밀하게 제어해야 하는 사람에게 매우 중요합니다.
  • 파형 수집 검토: 새 모듈은 각 ATG 장치 카드에서 수집한 다양한 과도 파형을 나열하여, 상세한 과도 분석을 위해 RPM 트리거 스냅샷에서부터 더 긴 레코딩에 이르기까지 다양한 데이터 유형을 쉽게 관리하고 해석할 수 있도록 합니다.

AMS 6500 ATG 모듈은 최신 자산 관리의 요구사항을 지원할 준비가 되어 있습니다. 이 모듈은 단순한 제품이 아닙니다. 운영상 필요에 따라 성장하는 전략적 솔루션입니다.


AMS 기계 작업 관련 문서


AMS 기계 작업은 신뢰성 엔지니어, 유지보수 기술자, 상태 모니터링 전문가, 예측 유지보수 분석가, 자산 관리자, 진동 분석가, 플랜트 엔지니어, 유지보수 감독자, 산업 자동화 엔지니어 등의 신뢰를 받고 있습니다. 


결론


2025년에는 고객과 협력하여 기록 정보를 AMS 기계 관리자 시스템에서 최신 버전의 AMS 기계 작업으로 마이그레이션하는 작업을 시작할 예정입니다.

라이센스 통합, 데이터 수집 및 분석 효율성 향상, 단일 플랫폼 내에서의 엔드 투 엔드 상태 모니터링 프로그램 지원을 목표로 하여, 당사는 Emerson의 AMS 기계 상태 관리 제품군에서 역사상 가장 포괄적이고 중요한 개발 혁신의 순간을 맞이하고 있습니다. Emerson의 AMS 기계 작업 v1.8은 상태 모니터링 분야에서 많은 기대를 모으며 중요한 도약을 이루었으며, 산업용 기계 상태 관리를 위한 고급 도구를 통합하는 단일 플랫폼을 제공합니다. 

시작하기 

시작하려면 Emerson 담당자에게 문의하거나 온라인으로 문의하십시오. 그러면 귀하의 요청을 계정 팀에 전달합니다.




이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.