Notizie in breve: Acquistati 3 milioni di regolatori per valvole digitali Emerson

Valvola di controllo Fisher, regolatore per valvola digitale FIELDVUE

Valvola di controllo Fisher dotata di regolatore per valvola digitale FIELDVUE.
Immagine ad alta risoluzione

Sette motivi per cui, negli ultimi tre decenni, i clienti Emerson hanno acquistato tre milioni di regolatori per valvole digitali Fisher FIELDVUE

MARSHALLTOWN, Iowa (12 ottobre 2022) – Oggi Emerson ha annunciato di aver recentemente raggiunto quota 3 milioni di posizionatori digitale Fisher™ FIELDVUE™ venduti, grazie all’acquisto di un cliente cinese di un’unita da montare su valvola di controllo della pressione utilizzata nel circuito di trattamento dell’acqua. Un regolatore per valvole digitale contribuisce a regolare e monitorare l'apertura e la chiusura di una valvola di controllo, oltre a fornire tantissime informazioni rispetto allo stato e alle condizioni della valvola. Sebbene si tratti di una meta importante per Emerson, ancora più importanti sono i sette motivi principali per cui il personale degli impianti di processo richiede, acquista, installa e utilizza strumenti Fisher.

In primo luogo, un regolatore per valvole digitale FIELDVUE consente il monitoraggio remoto della posizione della valvola di controllo. Florida Power & Light ha installato regolatori di valvole digitali FIELDVUE su 90 delle proprie valvole di controllo Fisher, utilizzate per controllare le portate di gas naturale e vapore associate alle turbine. Gli operatori dell'impianto nella sala di controllo ora ricevono feedback sulla posizione delle valvole e sono quindi in grado di verificare il funzionamento di ciascuna valvola. La conoscenza della posizione precisa di una valvola di controllo consente un migliore controllo sul setpoint, aumentando l'efficienza e migliorando le operazioni.

In secondo luogo, in modalità offline, un regolatore per valvole digitale FIELDVUE può essere utilizzato per creare una segnatura per una nuova valvola. Tale segnatura rileva dettagli su frizione delle baderne, consumo di aria, corsa della valvola e altri parametri, tutti confrontabili con i risultati delle prove future della segnatura della valvola. Spesso un confronto evidenza rapidamente i problemi in via di sviluppo, quali disallineamento dello strumento, problemi di erogazione dell'aria e perdite negli attuatori.

In terzo luogo, i regolatori per valvole digitali FIELDVUE possono monitorare in modo proattivo le prestazioni della valvola quando questa è online e controlla il processo, rilevando se una valvola, per esempio. non raggiunge gli stati comandati o mostra consumo eccessivo di aria o attrito anomalo. Tali informazioni possono avvisare il personale addetto alla manutenzione rispetto a problemi imminenti e in molti casi il software di diagnostica può offrire un elenco di possibili cause, aiutando i tecnici a isolare e risolvere rapidamente il problema.

In quarto luogo, i regolatori per valvole digitali FIELDVUE sono in grado di rilevare l'attivazione di eventi e i dati relativi al profilo e alle prestazioni della valvola prima, durante e dopo l'evento. Tali dati possono non impedire un evento, ma spesso le informazioni sono critiche per isolare rapidamente la causa principale del problema e identificare i componenti guasti in modo che possano essere riparati rapidamente.

In quinto luogo, i regolatori per valvole digitali FIELDVUE sono spesso utilizzati in applicazioni critiche, quali valvole antifluttuazioni e di interblocco di sicurezza. In queste e altre applicazioni, i regolatori per valvole digitali consentono di effettuare un Partial Stroke Test per verificare che la valvola si comporti come previsto in condizioni anomale e possono anche essere utilizzati per test di verifica parziale per estendere gli intervalli tra i test di verifica completi.

In sesto luogo, i dati storici provenienti dal regolatore per valvole digitali possono essere combinati con altre informazioni di processo a monte e a valle, quali picchi di pressione o portate oscillanti, per scoprire problemi operativi. I regolatori per valvole digitali FIELDVUE possono inoltre mostrare le prestazioni di una valvola rispetto a parametri e fattori quali pressione dell'aria di alimentazione, regolazione del posizionatore o blocco meccanico.

In settimo luogo, i regolatori per valvole digitali FIELDVUE consentono di ottenere un monitoraggio remoto delle valvole fornito come servizio da esperti di terze parti, i cui sforzi riducono il carico di lavoro del personale dell'impianto, spesso limitato. Con dati istantanei e trendizzati, è possibile rilevare condizioni anomale che creano molti problemi. Tuttavia, tali dati sono utili solo se vengono raccolti in tempo quasi reale e sono accessibili a specialisti dotati degli strumenti, delle competenze e del tempo per interpretarli. Emerson fornisce tali servizi, utilizzando il proprio software Fisher ValveLink™ per effettuare test online programmati di ciascuna valvola durante il funzionamento. 

Questi sono sette dei motivi principali per cui i regolatori per valvole digitali FIELDVUE sono ampiamente utilizzati in impianti di processo, con vantaggi per gli utenti finali come quelli descritti nelle tre applicazioni di seguito.

Un impianto che produce diserbanti in Iowa ha ridotto i costi di manutenzione annuali di $ 230.000 utilizzando regolatori per valvole digitali FIELDVUE con diagnostica avanzata delle valvole di controllo per portare l'impianto dalla manutenzione reattiva alla manutenzione predittiva. In un solo caso, l'impianto ha risparmiato quasi $ 100.000/ora rilevando e risolvendo un problema imminente della valvola di controllo prima che disattivasse l'unità.

Una cartiera in Louisiana soffriva di scatti continui delle caldaie a causa di problemi di posizionamento della serranda. Regolatori per valvole digitali FIELDVUE aggiornati e diagnostica avanzata hanno eliminato tali scatti, evitando perdite per $ 18.000 all'ora a causa di tempi di fermo non programmati.

Una centrale a ciclo combinato revisionava tutte le valvole critiche durante ogni tempo di inattività per ottimizzare i tempi di funzionamento della centrale quando questa tornava in servizio. Dopo il passaggio ai regolatori per valvole digitali FIELDVUE e l'implementazione di software diagnostico di avvertenza, la centrale è stata in grado di concentrare le riparazioni durante i tempi di inattività in modo più efficiente. La centrale ha risparmiato $ 68.000 in un solo evento di inattività e ha rilevato una riduzione annuale dei costi di $ 33.500. Programmi simili nelle altre centrali dell'azienda hanno generato risparmi medi di $ 1.200 per valvola.

Tali motivi e i risultati mostrano perché il personale degli impianti di processo ha spesso richiesto regolatori per valvole digitali FIELDVUE in passato e perché continuerà a farlo in futuro. 

Per ulteriori informazioni, visitare Emerson.com/FisherThreeMillion.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.