ULTERIORI INFORMAZIONI

Emerson presenta la tecnologia di distanziamento sul posto di lavoro e di tracciamento dei contatti per aiutare i produttori a proteggere i lavoratori

 La tecnologia del monitoraggio della posizione di Emerson consente di verificare la densità sociale e tracciare i contatti

Le nuove funzioni di verifica della densità sociale e del tracciamento dei contatti della tecnologia del monitoraggio della posizione di Emerson, consentono alle industrie di creare ambienti di lavoro più sicuri e continuativi in tempi incerti.
Foto ad alta risoluzione


 La tecnologia del monitoraggio della posizione di Emerson consente di verificare la densità sociale e tracciare i contatti

Le nuove funzioni di verifica della densità sociale e del tracciamento dei contatti della tecnologia del monitoraggio della posizione di Emerson, consentono alle industrie di creare ambienti di lavoro più sicuri e continuativi in tempi incerti.
Foto ad alta risoluzione

La tecnologia Location Awareness aiuta a gestire la densità sul luogo di lavoro, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a garantire la continuità aziendale durante una pandemia globale

ST. LOUIS (18 Augusto 2020) – Emerson (NYSE: EMR) ha migliorato la sua tecnologia Location Awareness per includere la gestione della densità sociale e il tracciamento dei contatti per proteggere la salute dei dipendenti e aiutare i settori essenziali a continuare le operazioni in sicurezza durante i tempi più difficili, come l'attuale pandemia di coronavirus. Nell'ambito dell'ecosistema digitale Plantweb™, la tecnologia Location Awareness di Emerson fornisce una soluzione facile da installare, economica e affidabile negli ambienti industriali più rigorosi per le aziende, al fine di salvaguardare meglio la sicurezza dei dipendenti e contribuire a creare nuovi processi e prassi di lavoro per la continuità operativa.

Utilizzando le reti WirelessHART®, uno standard sicuro adottato in decine di migliaia di impianti industriali in tutto il mondo, insieme ad ancore alimentate a batteria e cartellini ricaricabili di localizzazione del personale, la tecnologia Location Awareness offre un monitoraggio del personale incentrato sulla sicurezza e basato sul tempo, consentendo un geofencing e un monitoraggio avanzati, migliori richiami di sicurezza e avvisi di sicurezza più efficaci. Si stima che il sistema possa aiutare ad affrontare oltre il 70% degli incidenti comuni registrabili dal personale. È inoltre possibile installarlo in pochi giorni, rispetto alle settimane necessarie per i sistemi esistenti, e costa meno della metà delle alternative tradizionali.

"La sicurezza dei lavoratori è sempre stata fondamentale per i nostri clienti, ma ora più che mai hanno bisogno di strumenti che li aiutino a gestire i rischi di esposizione dei dipendenti e ad affrontare i nuovi requisiti normativi", ha affermato Bob Karschnia, vicepresidente e direttore generale del rilevamento pervasivo per il settore delle Soluzioni per l'automazione di Emerson. "La maggior parte dei nostri clienti fa parte dell'infrastruttura essenziale e cruciale in tutto il mondo e le nuove funzionalità di densità sociale e tracciamento dei contatti di Location Awareness possono aiutare a mantenere i lavoratori al sicuro, pur mantenendo le operazioni vitali durante questa pandemia globale”. 

La tecnologia aggiornata Location Awareness consente ai produttori di utilizzare l'applicazione Plantweb Insight Location per progettare digitalmente aree di geofencing che limitano il numero di personale in luoghi specifici per promuovere il distanziamento sociale, in linea con le direttive sulla sicurezza sul posto lavoro e le migliori prassi raccomandate dall’indicazione Occupational Safety and Health Administration (OSHA) durante questa pandemia.

Se la densità sociale, cioè il numero di persone in una data area, supera la soglia predeterminata, viene inviato un avviso all'operatore. La tecnologia fornisce inoltre rapporti per il tracciamento dei contatti in caso di malattia di un dipendente, consentendo ai datori di lavoro di identificare e informare rapidamente altri dipendenti che potrebbero essere entrati in contatto con lui e di determinare le zone ambientali fisiche che richiedono una pulizia profonda. I dati di Plantweb Insight aiuteranno a identificare gli scenari ad alto rischio e a determinare i flussi di lavoro di produzione preferiti per una maggiore sicurezza.

Inoltre, Location Awareness può essere utilizzata per evacuazioni di sicurezza per esercitazioni ed emergenze, nonché per avvisi di sicurezza emessi dal personale coinvolto o che osserva situazioni pericolose. La tecnologia avanzata può essere utilizzata anche per creare zone pericolose note e zone di lavoro degli appaltatori utilizzando il geofencing. 

Per ulteriori informazioni, visitare www.Emerson.com/LocationAwareness

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.