Emerson riceve il premio per l'eccellenza dimostrata in fatto di efficienza energetica presso la struttura di Milwaukee

Emerson ha annunciato oggi che il suo impianto di fusione della ghisa del Gruppo Appleton si è aggiudicato il 2025 Energy Excellence Award di Focus on Energy®.

Da sinistra a destra: Doug Presny, CleanTech Partners; Joe Pater, Wisconsin Public Service Commission; Paul Kling, Focus on Energy; John Schuster, Emerson; Bob Axtell, Emerson; Bill Bolhuis, Franklin Energy; Chris Larson, Wisconsin State Senator, District 7; Jim Garbowski, WEC Energy Group.
Immagine ad alta risoluzione

Il programma per l'efficienza energetica dello stato del Wisconsin premia la fonderia del gruppo Appleton per l'eccezionale impegno profuso per il risparmio di energia

MILWAUKEE
(26 giugno 2025) - Emerson ha annunciato oggi che il suo impianto di fusione della ghisa del Gruppo Appleton si è aggiudicato il 2025 Energy Excellence Award di Focus on Energy®. Il riconoscimento intende premiare le aziende del Wisconsin che non si limitano ad adottare le soluzioni di base per l'efficienza energetica, sia all'interno delle proprie organizzazioni che in quelle da esse supportate. In qualità di uno degli 11 vincitori, la fonderia di South Milwaukee ha dimostrato come gli impianti industriali efficienti dal punto di vista energetico possono ridurre i costi, contribuire a un ambiente più sano e rafforzare le economie locali.

"La fonderia di Emerson ha dimostrato che anche le operazioni ad alta intensità di consumo di energia possono essere leader nell'efficienza energetica", ha affermato Erin Soman, Managing Director di Focus on Energy. "Alla base di questo premio non c'è solo il risparmio di energia, ma anche le persone che collaborano per pensare in modo diverso a come usiamo l'energia e a cosa questo può significare per il futuro del Wisconsin". 

Focus on Energy è il programma statale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile dedicato alle imprese e ai residenti del Wisconsin. Offre una serie di sconti e incentivi per le tecnologie di risparmio energetico, nonché alcuni servizi che aiutano le organizzazioni a tagliare i consumi e i costi per l'energia.

La fonderia Appleton, che produce raccordi elettrici, custodie, alloggiamenti e altri prodotti della fusione per le infrastrutture elettriche, collabora dal 2017 con l'iniziativa Focus on Energy. In questo periodo, la partnership ha reso possibile alla fonderia l'individuazione, la valutazione, la progettazione e l'implementazione di molti progetti di successo in termini di efficienza energetica e risparmio sui costi delle utenze. 

Tali progetti comprendono nuovi controlli sulle unità di trattamento dell'aria, la sostituzione delle fornaci a canale con fornaci a induzione cordless e la sostituzione di oltre 800 punti di illuminazione a fluorescenza con apparecchi a LED industriali Appleton. I miglioramenti ottenuti in termini di consumo di energia grazie a questi interventi fanno risparmiare alla struttura oltre 10.000 megawatt ora (MWh), 65.000 milioni di unità termiche britanniche (MMBtu) e 1 milione di dollari USA di costi energetici ogni anno. Il team ha inoltre identificato quasi 350.000 dollari USA di incentivi correlati ai consumi di energia in questo periodo.

L'impegno del team della fonderia per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica ha ridotto il consumo di energia totale e le emissioni della struttura di circa un terzo dal 2017, tagliando in modo drastico le proprie emissioni e i costi operativi. Sono tagli particolarmente significative, poiché la fonderia attiva da oltre un secolo era tra le più grandi strutture per consumo di energia di tutta Emerson. 

"Il premio Energy Efficiency Excellence evidenzia la dedizione del team per il miglioramento del nostro impatto ambientale, il supporto al taglio dei costi del sistema energetico del Wisconsin e per la collaborazione con organizzazioni esterne per l'orientamento verso un futuro più sostenibile", ha dichiarato John Schuster, Plant Manager del business Discrete Automation di Emerson. "Quanto ottenuto a South Milwaukee è una storia di successo per il portafoglio Emerson e per l'intero settore della fusione in generale. È un onore vedere i propri sforzi premiati in questo modo".

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni elettriche Appleton di Emerson, visitare il sito: https://www.appleton.emerson.com/en-us

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Connettiti con Emerson tramite XFacebookLinkedInYouTube

Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo della tecnologia industriale che fornisce soluzioni di automazione avanzate. Con un portafoglio ineguagliabile di dispositivi intelligenti, sistemi di controllo e software industriali, Emerson offre soluzioni che automatizzano e ottimizzano le prestazioni aziendali. Emerson, con sede centrale a St. Louis, nel Missouri, combina tecnologia innovativa e comprovata eccellenza operativa per alimentare il futuro dell'automazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.