Sostenibilità ambientale
Emerson aiuta i clienti di alcuni dei settori più importanti al mondo a compiere progressi misurabili in termini di sostenibilità ed è pronta ad aiutarne altri lungo lo stesso percorso.
Gli esperti dei controlli per le applicazioni minerarie di Emerson hanno sviluppato tecnologie e soluzioni in grado di migliorare l'efficienza delle miniere per consentire di raggiungere gli obiettivi di produzione. Il monitoraggio delle vibrazioni e il controllo a modello predittivo in tempo reale possono evitare le perdite di produzione e migliorare il recupero. Dall'ottimizzazione degli idrocicloni per evitare le occlusioni alla riduzione delle perdite grazie a un migliore monitoraggio dello scivolo di trasferimento e fino a un'ottimizzazione del recupero grazie al controllo di reagente nelle celle di flottazione.
AMS 6500
Il monitor dello stato dei macchinari AMS 6500 di Emerson è un sistema versatile e scalabile che si può installare in diverse configurazioni per offrire un monitoraggio online delle condizioni esattamente come necessario per l'applicazione.
DeltaV Fuzzy
Il blocco funzione DeltaV™ Fuzzy offre un'alternativa pratica e testata sul campo per il controllo PID.
DeltaV Neural
DeltaV™ Neural offre un metodo pratico per la creazione di sensori virtuali di misurazione che prima erano disponibili solo utilizzando analisi di laboratorio o analizzatori online.
Una delle cause più comuni dei tempi di fermo nelle operazioni di estrazione è il guasto critico delle apparecchiature. I guasti possono generare rischi per la sicurezza del personale, tempi di inattività non pianificati e l'adozione di pratiche di manutenzione reattiva. Il monitoraggio continuo in tempo reale delle apparecchiature mediante rilevamento wireless delle vibrazioni, analisi predittiva e combinazione con valvole affidabili garantisce che le apparecchiature minerarie critiche, come gli idrocicloni, continuino a funzionare in modo affidabile e sicuro.
AMS 6500
Il monitor dello stato dei macchinari AMS 6500 di Emerson è un sistema versatile e scalabile che si può installare in diverse configurazioni per offrire un monitoraggio online delle condizioni esattamente come necessario per l'applicazione.
DeltaV Fuzzy
Il blocco funzione DeltaV™ Fuzzy offre un'alternativa pratica e testata sul campo per il controllo PID.
DeltaV Neural
DeltaV™ Neural offre un metodo pratico per la creazione di sensori virtuali di misurazione che prima erano disponibili solo utilizzando analisi di laboratorio o analizzatori online.
Valvole di isolamento per liquidi con sospensioni solide Clarkson per idrocicloni
Migliora i tempi di funzionamento dell'impianto con le valvole di isolamento per idrocicloni
PVRV Enardo Serie 950 con rompifiamma
I rompifiamma Enardo Serie 7 sono progettati per impedire la propagazione di deflagrazioni confinate a bassa pressione.
Le miniere di litio coprono vaste aree, caratteristica che rende il monitoraggio manuale tradizionale poco pratico. Il monitoraggio delle grandi dighe presenta rischi di tracimazione che può danneggiare l'ambiente e costituire un pericolo per la comunità. I sensori di livello radar wireless che monitorano il livello delle scorie consentono al personale di reindirizzare i residui di lavorazione verso un altro invaso quando il primo è pieno.
PVRV Enardo Serie 950 con rompifiamma
I rompifiamma Enardo Serie 7 sono progettati per impedire la propagazione di deflagrazioni confinate a bassa pressione.
Regolatori di pressione/contropressione Fisher 1098-EGR e 1098H-EGR
I regolatori Fisher 1098-EGR e 1098H-EGR offrono un controllo della pressione conveniente e accurato in un'ampia gamma di applicazioni, come l'alimentazione di gas naturale e combustibile.
Trasmettitore di livello radar wireless Rosemount 3308
Il trasmettitore di livello wireless Rosemount 3308 consente la semplice automazione della misura di livello e di interfase in luoghi precedentemente inaccessibili. È possibile ottenere risparmi nei costi fino al 60% automatizzando i processi che non è stato possibile automatizzare in precedenza.
Il raggiungimento degli obiettivi operativi dipende spesso dalla capacità del personale addetto alla manutenzione di monitorare in modo costante le risorse fisse e mobili. Le miniere di litio coprono vaste aree, caratteristica che rende particolarmente costoso il monitoraggio manuale tradizionale delle apparecchiature remote, come i serbatoi di stoccaggio, e che può mettere il personale in situazioni di pericolo. Il monitoraggio automatizzato di Emerson delle risorse e del loro stato può fornire dati accurati ed affidabili sulle risorse da qualsiasi punto interno o esterno alle operazioni, tenendo al sicuro il personale e garantendo il raggiungimento degli obiettivi.
AMS 6500
Il monitor dello stato dei macchinari AMS 6500 di Emerson è un sistema versatile e scalabile che si può installare in diverse configurazioni per offrire un monitoraggio online delle condizioni esattamente come necessario per l'applicazione.
AMS Machinery Manager
AMS Machinery Manager integra diverse tecniche di manutenzione predittiva e strumenti di analisi completi, per offrire valutazioni semplici e accurate dello stato dei vari tipi di apparecchiature meccaniche presenti nell'impianto.
PVRV Enardo Serie 950 con rompifiamma
I rompifiamma Enardo Serie 7 sono progettati per impedire la propagazione di deflagrazioni confinate a bassa pressione.
Molte apparecchiature degli impianti di produzione e di processo utilizzano l'aria compressa come fonte di potenza. L'aria di pilotaggio viene utilizzata per alimentare strumenti come regolatori, posizionatori, valvole di commutazione, caricatori su pannello e booster. L'aria può essere fornita dalla linea dell'aria dell'impianto oppure possono esistere linee per l'aria separate in tutto l'impianto. In entrambi i casi l'aria erogata agli strumenti deve essere ripulita e deumidificata prima dell'ingresso negli strumenti. Gli airset Emerson Fisher sui sistemi di alimentazione degli strumenti aumentano l'efficienza energetica, evitando perdite di aria e garantendo un'alimentazione adeguata e pulita dei componenti digitali.
Regolatori di alimentazione strumento Fisher Serie 67
I regolatori di filtro e i regolatori ad azionamento diretto della serie 67C vengono solitamente utilizzati per erogare pressioni ridotte costantemente controllate a controller pneumatici ed elettropneumatici e ad altri strumenti.
Soluzioni per garantire maggiore sicurezza e migliorare l'efficienza
Le tecnologie elettriche, di misura e di controllo leader di Emerson, la rete globale di esperti di applicazioni e i servizi di soluzioni ingegneristiche fanno dell'azienda il partner ideale per questa tecnologia emergente.
Emerson è un partner esperto per le soluzioni che offre la flessibilità necessaria per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni complesse, dalle attività di estrazione alla raffinazione, alla produzione di celle e all'assemblaggio di batterie.
Le tecnologie di Emerson, comprese le soluzioni di monitoraggio dello stato degli asset e l'esperienza accumulata nelle strategie di sicurezza a livello di sito, posizionano Emerson come il partner perfetto per soluzioni dedicate al settore minerario in grado di aiutare le aziende ad adottare e implementare soluzioni minerarie su larga scala.
La capacità di Emerson di offrire tecnologia, progettazione e consolidata esperienza nella catena di fornitura delle batterie agli ioni di litio accelera lo sviluppo delle batterie per EV come fonte energetica sostenibile.
Domande frequenti sull'estrazione del litio
Sebbene esista una vasta gamma di metodi per l'estrazione del litio, quasi tutta la produzione odierna si basa su due soli processi: estrazione dello spodumene grezzo ed estrazione evaporitica da brine geotermiche. L'estrazione del litio nell'Australia occidentale oggi rappresenta la principale fonte di produzione.
La maggior parte del litio disponibile al mondo viene estratta da brine ricche di minerali a circa dieci metri sotto i laghi salmastri ad alta quota. Il processo inizia effettuando la trivellazione attraverso la crosta e prosegue pompando la brina fino alla superficie in vasche di evaporazione, dove viene lasciata per interi mesi.
Lo spodumene è un minerale pirosseno costituito da inosilicato di alluminio al litio, LiAl(SiO3)2 ed è una fonte di litio. Lo spodumene è una fonte essenziale del litio che si utilizza per ceramica, telefoni cellulari e batterie per auto, farmaci, piroceramica, oltre che come sostanza di flusso, dopo l'estrazione dallo spodumene a seguito di fusione in acido litio.