Compatibilità dell'analizzatore dello stato dei macchinari AMS 2140
AMS 2140 si aggiunge agli altri hardware di monitoraggio delle condizioni AMS, come AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATG e AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter in un unico sistema software consolidato.
In precedenza AMS 2140 richiedeva l'uso di AMS Machinery Manager, il predecessore della piattaforma odierna AMS Machine Works più avanzata. Nella configurazione precedente era spesso necessario passare da un sistema software all'altro, gestire più licenze ed eseguire altre attività.
Agente per dispositivi portatili
In AMS Machine Works v1.8 è presente un nuovo agente per dispositivi portatili, un servizio leggero che consente ai laptop di percepire quando l'AMS 2140 si connette alla porta USB. Una volta che il dispositivo viene rilevato e scoperto dal laptop, la comunicazione dell'AMS 2140 viene indirizzata al server AMS Machine Works. Ora puoi trasferire i dati di monitoraggio dello stato delle risorse da AMS 2140 al database di AMS Machine Works. Inoltre, il servizio supporta la comunicazione Wi-Fi ed Ethernet.
Percorsi
Il monitoraggio dello stato basato sui percorsi tradizionale è un approccio proattivo alla gestione delle risorse, che vede i tecnici o gli ingegneri di manutenzione utilizzare strumenti di diagnostica portatili per raccogliere periodicamente i dati dei macchinari rotativi (come pompe, motori, scatole degli ingranaggi e altro) seguendo un percorso predefinito e precaricato tra le apparecchiature da monitorare in una struttura o unità di processo, un metodo che è stato utilizzato per decenni. L'obiettivo principale è rilevare i sintomi precoci di guasti delle apparecchiature ed evitare fermi imprevisti analizzando le vibrazioni, la temperatura e altri parametri operativi. Proprio come hanno fatto per anni con AMS Machinery Manager, ora gli utenti di AMS 2140 possono configurare e modificare i percorsi in AMS Machine Works v1.8, oltre a impostare parametri di analisi e allarmi.
Design Studio
La versione 1.8 è dotata di funzionalità di progettazione semplificate, che offrono anche agli utenti di precedenti versioni di AMS Machine Works (e AMS Machinery Manager) livelli ragionevoli di familiarità da sfruttare, garantendo ulteriore valore grazie a numerosi nuovi vantaggi e funzionalità. I nuovi utenti del software, invece, troveranno la versione 1.8 un ottimo punto di partenza grazie alla sua natura estremamente intuitiva orientata agli utenti. Questo miglioramento riflette l'impegno di Emerson per un approccio al design orientato all'uomo.
Ciò diventa particolarmente chiaro quando si configurano le macchine nel modulo Machine Train Builder. Qui è infatti disponibile un intuitivo strumento drag-and-drop per la creazione di diagrammi, un flusso di lavoro di progettazione più snello, menu riprogettati e un'ampia libreria di tipi di asset specializzati, con tutta l'esperienza nel dominio specifico integrata nella struttura del software.
Le funzionalità di costruzione e configurazione delle macchine incrementano considerevolmente la capacità di supportare molte più risorse all'interno di un singolo treno macchina. La versione 1.8 aggiunge frequenze di guasto personalizzate, la possibilità di configurare più allarmi per punto di misura, la raccolta di forme d'onda brevi e transitorie per AMS 6500 ATG e una maggiore personalizzazione dei parametri di analisi.
Nuovi dashboard e interfacce di analisi
Una pagina iniziale costruita per la massima efficienza
Il nuovo dashboard di AMS Machine Works offre una potente combinazione di accessibilità ai dati, navigazione intuitiva e strumenti di analisi avanzati, progettazione che assiste l'utente, funzionalità di definizione delle priorità avanzate e un flusso di lavoro più semplice, consentendo ai team di manutenzione di lavorare in modo più intelligente, non di più. La nuova pagina iniziale in AMS Machine Works funziona da hub centralizzato, offrendo agli utenti una panoramica immediata degli indicatori delle prestazioni chiave e degli strumenti essenziali a cui si accede più di frequente. Il design è il segno di un codice moderno e di un approccio incentrato sull'utente, con le informazioni organizzate in pannelli intuitivi che evidenziano le priorità fin dal primo sguardo. Il design assicura che i dati più rilevanti siano immediatamente visibili al primo accesso.
Definizione delle priorità per gli asset in base a criticità e allarmi
Una delle caratteristiche distintive di questo dashboard è il sistema di definizione dinamica delle priorità. Se l'utente fornisce una classificazione della criticità degli asset, il software è in grado di rilevare gli allarmi in tempo reale, moltiplicare il punteggio di criticità dell'asset per la criticità dell'allarme e generare un elenco delle apparecchiature classificate in base all'urgenza dell'intervento. Questa funzionalità semplifica l'individuazione dei treni macchina o delle parti di apparecchiature che necessitano di attenzione immediata, garantendo che i problemi più critici vengano evidenziati in cima all'elenco delle cose da fare. Questo strumento di definizione delle priorità aiuta i team di manutenzione a concentrare i propri sforzi nei punti in cui sono più necessari, evitando costosi guasti o tempi di fermo prolungati.
Flusso di lavoro senza sforzo dalla pagina iniziale ai dashboard dettagliati
AMS Machine Works riduce al minimo i clic per produrre informazioni approfondite e significative. Già nella pagina iniziale gli utenti possono facilmente approfondire i dati visualizzati nel dashboard per un treno macchina specifico con un solo clic, semplificando l'accesso a informazioni più approfondite per gli asset ad alta priorità. Questa transizione perfetta dalla panoramica al dashboard del singolo asset facilita la navigazione tra i dettagli delle apparecchiature senza perdite di tempo.
Riconoscimento visivo e stato dell'asset a colpo d'occhio
Il design del dashboard non è solo funzionale, è anche visivamente intuitivo. AMS Machine Works è caratterizzato da una grafica progettata in modo specifico per rendere l'individuazione della macchina rapida e semplice. Se, ad esempio, viene rilevato un allarme critico su una scatola ingranaggi, gli utenti possono riconoscere immediatamente il problema visivamente. Con un clic sulla scatola ingranaggi si visualizza un guasto immediato in corrispondenza delle posizioni, dei punti e dei parametri di misura che hanno attivato l'allarme, semplificando l'individuazione e la risoluzione dei problemi.
Dati in tempo reale e valori recenti
Per i professionisti della manutenzione l'accesso ai dati più aggiornati è fondamentale. Il nuovo dashboard di AMS Machine Works presenta i valori misurati più recenti per ogni parte dell'apparecchiatura, offrendo agli utenti uno sguardo dal vivo sulle prestazioni degli asset. Questi dati in tempo reale sono particolarmente utili per il monitoraggio dello stato dei componenti fondamentali e consentono di fornire una risposta più rapida ai problemi emergenti.
Lancio contestuale per l'analisi delle vibrazioni
Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo dashboard è la possibilità di un lancio contestuale dello strumento di analisi delle vibrazioni. Gli utenti possono lanciare questo strumento avanzato direttamente dal dashboard, sia che stiano osservando una tendenza, un punto di misura o parametri specifici della macchina. La funzionalità di lancio contestuale consente agli utenti di passare direttamente dall'individuazione di un potenziale problema all'analisi dei dati delle vibrazioni in uno strumento basato su browser, senza dover cercare i menu o le applicazioni corrispondenti. Con questo processo semplificato gli utenti possono approfondire l'analisi delle cause principali con il minimo sforzo, accelerando il processo decisionale e facilitando la risoluzione.
Accesso multi-livello ai dettagli fondamentali
AMS Machine Works tiene conto della necessaria flessibilità. Il nuovo dashboard consente agli utenti di interagire con le informazioni a vari livelli, da una panoramica di alto livello del treno macchina fino a punti di misura specifici e singoli parametri. L'accesso multilivello offre agli utenti la libertà di scegliere il livello di dettaglio desiderato per le proprie informazioni e per la visualizzazione dei dati, da un rapido riepilogo a un'analisi approfondita in pochi clic.