Emerson contribue à l’accélération de la production d’hydrogène vert

Les logiciels d’Emerson améliorent la sécurité, la disponibilité, l’efficacité opérationnelle d’une centrale à hydrogène en mer

La plate-forme Q13a-A, exploitée par Neptune Energy, se trouve en mer du Nord néerlandaise. Image haute résolution

Les technologies d’automatisation font partie intégrante du premier procédé offshore de production d’hydrogène vert au monde

RIJSWIJK, Pays-Bas (le 11 janvier 2022) – Emerson (NYSE : EMR) contribue à l’accélération du développement technologique en vue de la production offshore d’hydrogène vert à grande échelle. La société développe des logiciels et des systèmes qui permettent une exploitation sûre et efficace du premier procédé offshore de production d’hydrogène vert sur une plate-forme gazière opérationnelle.

Le projet PosHYdon est un projet pilote qui vise à valider l’intégration de l’énergie éolienne offshore et de la production offshore de gaz naturel et d’hydrogène en mer, produisant ainsi des carburants renouvelables en exploitant une source d’énergie verte. La plate-forme Q13a-A exploitée par Neptune Energy en mer du Nord néerlandaise accueillera le projet, qui permettra de mieux comprendre l’efficacité des électrolyseurs à partir d’une alimentation électrique variable et le coût d’installation et de maintenance d’une usine de production d’hydrogène vert sur une plate-forme offshore.

L’électricité verte servira à simuler les fluctuations de la production des éoliennes et à alimenter le processus de production, qui transformera l’eau de mer en eau déminéralisée, puis produira de l’hydrogène par électrolyse en toute sécurité. L’hydrogène sera ensuite mélangé au gaz naturel et transporté jusqu’à la côte par le gazoduc existant pour être injecté dans le réseau gazier national. L’électrolyseur de 1 MW devrait produire jusqu’à trois tonnes d’hydrogène par semaine.

« L’hydrogène est considéré comme le « carburant du futur », mais face à des objectifs ambitieux de décarbonisation et d’émissions nettes zéro, il est essentiel de développer la capacité de production et d’accélérer la transition vers un hydrogène produit à partir d’une énergie durable, a déclaré Mark Bulanda, président exécutif d’Emerson Automation Solutions. Grâce au projet PosHYdon, nous espérons, conjointement avec les partenaires du consortium, ouvrir une voie vers la production offshore d’hydrogène vert à grande échelle et apporter une contribution significative au processus de transition énergétique. »

Le système numérique de contrôle-commande DeltaV™ d’Emerson, le système instrumenté de sécurité (SIS) DeltaV et le logiciel d’interface opérateur DeltaV Live géreront les installations de dessalement et les électrolyseurs, le mélange de gaz ainsi que les équipements auxiliaires. En répondant aux défis uniques de l’application, notamment les variations de la charge d’eau dessalée et de l’alimentation électrique, les logiciels et systèmes DeltaV permettront d’améliorer la sécurité, la disponibilité du procédé et l’efficacité opérationnelle. Grâce à cette solution, les opérations de gaz naturel existantes ne seront pas affectées et le gaz mélangé répondra aux spécifications requises. L’intégration aux systèmes offshore existants et la communication avec les opérations onshore permettront l’optimisation de la visibilité du procédé et la prévention des problèmes imprévus.

« Le projet PosHYdon représente une occasion unique de développer les étapes nécessaires pour assurer une production en mer sûre et à grande échelle d’hydrogène vert, affirme M. Bulanda. Grâce à l’expérience d’Emerson dans la chaîne de valeur de l’hydrogène et dans les secteurs de l’énergie éolienne et de l’énergie offshore, la réussite de la réalisation du projet sera assurée, et notre technologie éprouvée garantira des opérations sûres et efficaces dans cette application unique en son genre. »

PosHYdon est développé par les partenaires du consortium Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA, Eneco, Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy et Emerson. Le projet a reçu une subvention de 3,6 millions d’euros de la Netherlands Enterprise Agency (RVO) dans le cadre du programme de démonstration de l’énergie et de l’innovation climatique de cette agence, qui investit dans le développement des énergies renouvelables, notamment dans des projets pilotes pour développer l’hydrogène.

Vidéo animée avec sous-titres en anglais : https://vimeo.com/367724580

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur XFacebookLinkedInYouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries les essentielles au monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.