Peter Zornio, directeur de la technologie chez Emerson, décrit comment une nouvelle architecture d’automatisation aidera les industries à éliminer les silos de données, à augmenter la puissance de calcul au plus près de l’utilisateur et à introduire de nouveaux modèles d’ingénierie et d’exploitation compatibles avec le nuage.
L’augmentation de la disponibilité des technologies transformationnelles comme l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique, la modélisation avancée, les communications à haute vitesse et l’informatique sur le nuage oblige les fabricants de tous les secteurs à explorer la manière d’utiliser ces innovations pour stimuler de nouveaux niveaux de performances opérationnelles et d’ingénierie.
L’automatisation a évolué, allant des premières technologies numériques dans les années 1980 à l’IoT industriel au début des années 2000, et à la transformation numérique et l’industrie 4.0 ces dernières années. Quel que soit le mot à la mode, l’objectif a été le même : faire appel à la technologie et aux logiciels pour réduire les temps d’arrêt, renforcer la sécurité, réduire l’empreinte carbone et améliorer l’efficacité.
Pourtant, alors que l’automatisation a apporté d’énormes avantages au cours des dernières décennies, une conséquence involontaire s’est développée lorsque chaque équipe fonctionnelle a construit son portefeuille de technologies : les silos de données.
Au fil des années, l’adoption des technologies s’est faite dans le cadre de rôles et de fonctions spécifiques, tels que la fiabilité, la production, la sécurité et le développement durable. Il en a résulté la création de silos technologiques verticaux, destinés à aider chaque fonction à mesurer les performances, à hiérarchiser le travail et à modifier les conditions de fonctionnement dans le contexte de sa fonction. Bien que la productivité fonctionnelle s’améliore, la capacité à collaborer de manière significative et à corréler les données en subit les conséquences.
La réalité de cette approche fragmentée est récemment devenue évidente, les organisations poursuivant leur propre transformation numérique se rendant compte que leurs données ne disposent souvent pas du contexte nécessaire pour apporter de nouvelles idées. Les aspirations prometteuses n’ont pas permis d’obtenir de résultats : les projets de lacs de données deviennent des marécages de données, les initiatives d’analyses basées sur le nuage entraînent des dépassements de coûts et les projets numériques des entreprises fournissent des résultats mitigés.
La cause profonde est simple : l’architecture d’automatisation sous-jacente, d’une conception vieille de près de 50 ans, n’est pas équipée pour répondre aux besoins de renseignement et de l’organisation moderne. Les technologies et logiciels modernes exigent une ouverture et une transparence des données que l’architecture traditionnelle ne peut soutenir. Une nouvelle architecture d’automatisation est nécessaire, de plus en plus ouverte, mais plus sécurisée, où les données peuvent être exploitées par divers rôles et où les logiciels sont pleinement exploités.
Emerson appelle cette nouvelle architecture « Boundless Automation™ ». Cette architecture émergente relie trois domaines informatiques distincts, mais interdépendants : le terrain intelligent, l’Edge et le nuage. Intégrée et alignée par une trame de données unifiante, Boundless AutomationSM créera une architecture cohésive qui transformera la façon d’accéder aux données et sera utilisée par des logiciels de plus en plus puissants, à tous les niveaux.
Terrain intelligent
: les innovations en matière de technologies de détection, d’installation et de communication alimentent un vaste réseau d’équipements intelligents et améliorent la visibilité. Les applications autrefois jugées trop coûteuses ou trop difficiles techniquement à instrumenter bénéficient désormais des données en temps réel. Les « angles morts » dans les installations sont éliminés et de nouvelles méthodes de distribution des données sont en cours de réalisation, telles que :
Les nouvelles applications de surveillance telles que la détection de la corrosion, des fuites et des vibrations deviennent des fenêtres en temps réel sur l’état des équipements importants.
Les techniques d’installation sans fil et non intrusives rendent le déploiement des capteurs plus rapide, plus facile, moins coûteux et moins risqué.
Les applications de données riches, telles que la vidéo et la visualisation de données distribuées, sont prises en charge par une transmission de données plus rapide et de grande capacité.
Les communications cellulaires telles que la 5G fournissent des données directement sur le nuage, créant ainsi une plus grande flexibilité opérationnelle.
Les analyses embarqués dans les appareils de terrain tels que les positionneurs numériques accélèrent la compréhension de l’état des équipements et des actions prescrites.
Le fondement de toute opération de fabrication, le terrain intelligent et l’usine évoluent rapidement pour pousser la puissance de calcul plus profondément dans le fonctionnement, convertir plus rapidement les données en renseignements et rendre le renseignement accessible à quiconque, n’importe où en moins de temps.
Edge :
proéminent depuis plus d’une décennie, Edge est défini comme l’espace informatique et de mise en réseau à la périphérie d’une opération, géré par les technologies du renseignement. La nouvelle technologie moderne Boundless AutomationSM Edge simplifie le déploiement et la gestion des technologies de l’exploitation, ce qui permet une plus grande agilité sur site, une puissance informatique intégrée à tous les niveaux et une connectivité accrue entre le nuage et le terrain.
L’un des principaux moteurs des technologies modernes de pointe est une prolifération de logiciels, y compris des logiciels prenant en charge les fonctions matérielles traditionnelles. Les organisations qui cherchent à mieux utiliser les données grâce à des environnements logiciels ouverts, mais intrinsèquement sécurisés, s’appuieront sur les technologies modernes de pointe pour rendre les données plus accessibles à travers différentes fonctions, faciliter le déploiement et l’administration des logiciels, réduisant ainsi la complexité et éliminant les silos de données.
La conteneurisation de logiciel découplera le logiciel du matériel, ce qui rendra les fonctions du logiciel portables d’un domaine à l’autre.
Un système unifié de données aidera les données de divers systèmes à s’intégrer et à être accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs.
Les outils administratifs vont simplifier la gestion d’architectures technologiques plus complexes, rationaliser la gestion des versions, maximiser la cyber-résilience et réduire les heures d’ingénierie.
Le nuage :
longtemps considéré comme un référentiel de données centralisé et une méthode visant à simplifier la distribution de logiciels, le nuage moderne devient un domaine d’exploitation et d’ingénierie intégral et en temps réel.
Alors que les équipes des opérations sur site gèrent les décisions et les actions nécessaires pour gérer l’installation en toute sécurité et de manière rentable, les équipes centralisées et les experts à distance peuvent jouer un rôle stratégique pour surveiller et évaluer la manière dont les différentes stratégies permettent d’obtenir les meilleurs résultats de leur catégorie au sein de l’entreprise. Grâce à une communication plus rapide et à une innovation logicielle avancée, les entreprises peuvent centraliser la visibilité sur différents équipements d’exploitation et même partager la technologie et les stratégies opérationnelles qui font qu’un équipement surpasse ses pairs. Ce modèle d’« opérations d’entreprise » gère une flotte d’unités fonctionnelles à l’unisson, avec une philosophie opérationnelle plus étroitement intégrée, de meilleures données comparatives et une approche plus agile des changements opérationnels.
Pour les projets d’investissement, Boundless AutomationSM positionne le nuage dans la capacité de réduire la complexité des projets actuels en fournissant des outils d’ingénierie et de gestion des données centralisés qui relient et alignent des dizaines de fournisseurs et d’équipes de projet à travers le monde. Cela réduit les erreurs et garantit que toutes les équipes fonctionnent à partir d’une compréhension commune et d’une source unique de vérité avec les données du projet. Les conceptions modulaires des projets deviennent plus faciles à gérer grâce à des outils d’intégration d’ingénierie qui virtualisent la configuration et les essais pour veiller à ce que les calendriers des projets accélérés soient respectés et que les budgets soient intacts.
Résumé :
les exigences pour des opérations sûres, durables et rentables imposent la nécessité d’une plus grande flexibilité opérationnelle, d’agilité et de meilleures décisions. Et malgré l’augmentation massive de la disponibilité des données, la capacité à convertir ces données en idées nouvelles et exploitables est entravée par une architecture technologique obsolète. Une architecture ouverte, sécurisée et moderne de Boundless AutomationSM donnera aux fabricants de tous les secteurs l’énergie leur permettant de libérer les données et de libérer la puissance des logiciels, pour des performances de classe mondiale.
En savoir plus sur Boundless AutomationSM dans la rubrique « Innovations dans l’automatisation ».