Acerca de la tecnología de los detectores de llama

Acerca de la tecnología de los detectores de llama

Encuentre el detector de llama adecuado para ayudar a mantener la seguridad de las personas e instalaciones.

Espectro electromagnético

Principios de la detección de llamas

Las llamas emiten radiación electromagnética en las longitudes de onda infrarroja (IR), de luz visible y ultravioleta (UV), según la fuente de combustible. Dado que algunas llamas son invisibles para el ojo humano, los detectores de llamas actuales utilizan tecnologías ópticas para detectar llamas. Se han desarrollado tecnologías ópticas de detección de llamas con UV, UV/IR e infrarrojo multiespectro para detectar llamas de diferentes fuentes de combustibles. Estos productos de detección de llamas se basan en la detección de línea visual de la radiación emitida en las bandas espectrales para determinar si una llama es real.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Principios de la detección de llamas

Criterios de rendimiento del detector de llamas

Tipos de combustible

Tenga en cuenta si la potencial llama que intenta detectar estará basada en hidrocarburos o será inorgánica. Con las llamas de hidrocarburos, una combinación de gases naturales y oxígeno produce dióxido de carbono y agua. Este tipo de fuego crea una lectura de señal UV a 0,2 y una lectura de señal infrarroja a 2,7 y 4,5 micrones. Las llamas de hidrógeno solo producen moléculas de agua y, por lo tanto, no vemos el mismo pico de CO2 que una llama de hidrocarburo puede producir. La elección de un detector de llamas que esté ajustado al tipo de combustible y a la intensidad de la radiación proporcionará una detección de llamas más precisa. 

Rechazo de alarmas falsas

Las condiciones ambientales como luz solar, rayos, objetos calientes como intercambiadores de calor y otras fuentes de calor que no son llamas pueden provocar falsas alarmas. Es crítico que el detector de llamas pueda distinguir entre un incendio real y una fuente de radiación falsa para evitar falsas alarmas, que provocan interrupciones y gastos.

Área de cobertura

Las tecnologías de detección de llamas reconocen de manera efectiva una llama a diferentes distancias. Es importante utilizar un detector de llamas que pueda operar en su rango de detección requerido. Para mejorar las probabilidades de que la detección de llamas tenga éxito, los detectores de llamas se suelen colocar de manera que sus coberturas de detección se superpongan.

Los detectores de llama ópticos también incluyen un “campo visual” similar al lente de una cámara. Tener en cuenta el rango de campo visual ayuda a determinar cuántos detectores se necesitan para cubrir una instalación o una área específica dentro de la instalación.

Descripción de las tecnologías de detectores de llamas

Detectores de llamas ultravioleta/infrarrojos (UV/IR)

Los detectores de llamas UV/IR combinan un sensor óptico UV (rango de 0,18 - 0,26 μm) con un sensor IR (rango de 2,5 - 3,0 μm) diseñado para detectar vapor de agua de combustión de hidrógeno e hidrocarburos. El detector de llamas UV/IR combinado atenúa los inconvenientes de un detector recto de UV, de modo que puede utilizarse en exteriores, pero con un tiempo de respuesta ligeramente más lento. El rango de detección se puede reducir si hay humo denso. 

Detectores de llamas infrarrojos multiespectro (MSIR)

Los detectores de llama multiespectro de hidrógeno e hidrocarburos MSIR se ponen a cero en regiones espectrales infrarrojas entre 2,0 y 5,0 μm para detectar las emisiones de agua y dióxido de carbono. La banda de agua caliente es particularmente útil para detectar incendios de hidrógeno, las llamas son prácticamente imperceptibles en el rango de luz visible. Este tipo de detector de llamas tiene un rango largo y alta inmunidad a humos y falsas alarmas.

Los detectores de llama de hidrocarburos multiespectro MSIR utilizan la región espectral infrarroja de 4,0 – 5,0 μm para detectar las emisiones de dióxido de carbono producidas por los incendios de hidrocarburos, pero sin sensibilidad al vapor de agua. Este tipo de detector de llamas puede detectar incendios de combustible y gas a largo alcance y tiene una alta resistencia a las falsas alarmas, pero no puede reconocer los incendios de hidrógeno.

Otros detectores de llamas

Otras tecnologías de detectores de llama que dependen de la radiación dentro de la línea de visión incluyen:

  • Detectores de llamas ultravioleta (UV)
  • Detectores de llamas con infrarrojo solo (IR)
  • Detectores de llamas visuales
Habilite JavaScript para usar este sitio web.