La potencia de salida de un aerogenerador es la cantidad de energía eléctrica generada por un aerogenerador. Esta energía renovable suele medirse en megavatios (MW) en el caso de las turbinas de escala industrial de los parques eólicos. Varios factores influyen en la potencia de salida de un aerogenerador, como la velocidad del viento, la densidad del aire, el diseño de las aspas y la eficiencia de los componentes de la turbina.
Solución de control avanzado: Aumento de potencia
El algoritmo de aumento de potencia mejora la parte inicial de la curva de potencia nominal al incrementar el punto de ajuste de potencia mientras se transita desde el rango subnominal. El aumento momentáneo agrega una fracción de un porcentaje de AEP en cada transición y es más frecuente en condiciones con más viento. Lo que es más importante, no hay compensaciones significativas asociadas a la utilización de esta función de control avanzado.
Solución de control avanzado - Repotenciación
La solución de repotenciación está diseñada para mejorar la salida de potencia de las aerogenerators mediante dos enfoques diferentes: repotenciación máxima y repotenciación balanceada. Ambos métodos tienen como objetivo aumentar la producción de energía anual, aunque tienen consideraciones y compensaciones específicas. Una característica importante de esta opción es la posibilidad de activar manual o automáticamente esta función cuando ciertas condiciones operativas o del mercado son ideales para contrarrestar la compensación sobre el desgaste mecánico. Debe tenerse en cuenta que, por cada uno de ellos, puede ser necesaria una capacidad eléctrica auxiliar adicional para manejar el aumento de la potencia.
| Repotenciación maximizada |
Solución de control avanzado. Corte extendido
La solución de corte extendido está diseñada para mejorar el rango operativo de las aerogenerators al permitir que continúen funcionando incluso a velocidades de viento por encima del umbral de corte normal. Esto se logra reduciendo la curva de potencia más allá de la velocidad de corte normal. Esto, en efecto, reduce gradualmente la unidad en condiciones de viento alto para proteger la turbina de daños potenciales y extender la operación más allá de la velocidad del viento de corte anterior.
Uno de los principales beneficios de reducir la potencia es que elimina los cortes abruptos, lo que mejora significativamente la estabilidad de la red eléctrica. Esta transición transparente reduce el desgaste en los componentes principales, ya que hay menos paradas y arranques a altas velocidades del viento. En consecuencia, esto conduce a una salida de potencia más estable y confiable.
Además, la característica de corte extendido puede dar lugar a un aumento de beneficios, especialmente en lugares con alto nivel de viento donde las velocidades superan con frecuencia los límites normales de corte. Al ampliar el rango operativo, los aerogenerators pueden capturar más energía y aumentar así la producción anual de energía.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una compensación asociada con este enfoque. El funcionamiento extendido a velocidades de viento más altas causa tensión adicional en los componentes, que puede conducir a una disminución en la vida útil general de la aerogenerator.
Control de guiñada autocalibrable
Los algoritmos de control de guiñada autocalibrables están diseñados para identificar y ajustar constantemente los desalineamientos estáticos de la guiñada y mejorar así el rendimiento de la turbina al asegurar que la góndola esté siempre orientada hacia el viento. Mediante el Machine Learning, estos algoritmos generalmente necesitan una fase de calibración automática corta después de la instalación. Si se produce algún cambio o deterioro en las paletas de viento o en la calibración de la guiñada, el sistema se ajustará automáticamente por sí mismo. Esto permite una alineación precisa del rotor y mejora la potencia de salida del generador de turbina, lo que podría aumentar la producción de energía anual de un 3-5 %.
Corrección automática del desequilibrio del rotor
Los sistemas de control avanzados en las turbinas modernas incorporan algoritmos de detección de desequilibrio del rotor para identificar y corregir la desalineación entre las aspas. Al detectar una desalineación del cabeceo, el sistema ajusta de manera autónoma los puntos de ajuste del cabeceo para asegurar que las aspas estén correctamente alineadas. Esta tecnología no solo aumenta la producción de energía anual hasta en un 0,7 %, sino que también reduce las cargas de fatiga en los rotores de las aerogenerators .
Ajuste de la potencia de salida de la turbina para cumplir con las demandas operativas
Soluciones de control avanzado, como el aumento de potencia, la repotenciación y el corte extendido, junto con técnicas de eficiencia de aerogenerators, pueden aumentar significativamente la producción anual de energía con un impacto mínimo en la carga.
Emerson da un rango de soluciones de mejora para aerogeneradores, adaptadas para mejorar la potencia de salida de las turbinas de acuerdo con sus requisitos operativos específicos.