Einen Spezialisten kontaktieren
Fordern Sie ein Beratungsgespräch an, um zu erfahren, wie Sie das Emerson-Expertenteam für Zustandsüberwachung beim Initiieren, Erweitern und Verbessern Ihres aktuellen Projekts unterstützen kann.
Die Energieerzeugung ist nicht mehr das, was sie einmal war. Die veraltete Infrastruktur und die wachsende Marktnachfrage aufgrund von Bevölkerungsverschiebungen, Rechenzentren und Elektrofahrzeugen machen das Stromnetz noch wichtiger als je zuvor.
Der globale Druck, einen immer größeren Anteil der Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen, hat ironischerweise den Druck auf die konventionellen, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerken noch erhöht. Plötzlich werden Anlagen, die für die Grundlast konzipiert und genutzt wurden, stattdessen für Spitzenlast und intermittierende Einsätze mehrmals am Tag oder in der Woche hoch- und runtergefahren und nicht in Intervallen, die in Monaten oder Jahren gemessen werden. So müssen Anlagen, die ursprünglich nie für eine zyklische Belastung durch mehrfache Starts und Stopps vorgesehen waren, plötzlich damit zurechtkommen.
Zuverlässigkeitslösungen für die Energieerzeugung herunterladen
Turbinen sind in Kraftwerken zentrale Komponenten, die Brennstoffenergie in mechanische Energie für Generatoren umwandeln. Ein Ausfall kann zu erheblichen Produktionsunterbrechungen führen, deren tägliche Kosten zwischen 50.000 und 250.000 US-Dollar betragen können. Größere Reparaturen können 10 Millionen US-Dollar übersteigen, und Produktionsausfälle während der Nachfragespitzen können Versorgungsunternehmen und Verbraucher schädigen.
Häufige Probleme: Ausfälle der Gleitlager (hohe Lasten und Drehzahlen), Getriebeversagen (durch fehlerhaften Eingriff oder Verschmutzung), Rotorunwucht (ungleichmäßige Gewichtsverteilung im Rotor aufgrund von Schaufelerosion, Ablagerungen oder unsachgemäßer Installation, übermäßige Vibrationen können zu vorzeitigen Lager- und Schaufelschäden führen).
AMS 6500 ATG
Das AMS 6500 ATG Schutzsystem ist ein modernes Schutz-Plus-Diagnose-System, das veraltete Schutzsysteme auf einfache Weise ersetzen kann. Es ermöglicht Anwendern die Implementierung der kosteneffizienten Online-Diagnose-Überwachung von kritischen rotierenden Maschinen, zu denen Dampfturbinengeneratoren, Gasturbinen, Kesselspeisepumpen, Offshore-Verdichter, Pipeline-Turboverdichter, Kompressoren der chemischen Industrie, Turboventilatoren, Gebläse, Verstärker und mehr gehören.
Ovation™ Machinery Health™ Monitor
Integrierte Lösung zur Vereinfachung und Verbesserung der Prognose und des Schutzes von kritischen Dreharmaturen.
AMS Machine Works
Sie sammeln Daten von vielen rotierenden Maschinen – von Standardausrüstungen einer Anlage wie Pumpen, Motoren, Getrieben, und Lüftern bis hin zu Turbinen, Generatoren und Kompressoren. Um Störenfriede schnell zu identifizieren, wäre es jedoch effektiver, einen einzigen Ort zu haben, an dem die Daten zusammengeführt werden.
Eine Speisewasserpumpe in einem Kraftwerk dient der Umwälzung von Kühlwasser, der Speisung von Kesseln und der Förderung von Kondensat und unterstützt den Kernbetrieb des Kraftwerks bei Ausfällen, die den Kühl- und Dampfkreislauf betreffen.
Häufige Probleme: Lagerfehler (verursacht durch unzureichende Schmierung, Verschmutzung oder übermäßige Belastung), Kavitation, Dichtungsausfälle, Laufradverschleiß, Motorausrichtungsfehler, Getriebeausfälle (durch unsachgemäßen Eingriff oder Verschmutzung), Überlastung (aufgrund von Wassereinlassstörungen)
AMS 6500 ATG
Das AMS 6500 ATG Schutzsystem ist ein modernes Schutz-Plus-Diagnose-System, das veraltete Schutzsysteme auf einfache Weise ersetzen kann. Es ermöglicht Anwendern die Implementierung der kosteneffizienten Online-Diagnose-Überwachung von kritischen rotierenden Maschinen, zu denen Dampfturbinengeneratoren, Gasturbinen, Kesselspeisepumpen, Offshore-Verdichter, Pipeline-Turboverdichter, Kompressoren der chemischen Industrie, Turboventilatoren, Gebläse, Verstärker und mehr gehören.
Ovation™ Machinery Health™ Monitor
Integrierte Lösung zur Vereinfachung und Verbesserung der Prognose und des Schutzes von kritischen Dreharmaturen.
AMS Device Manager
Vorausschauende Wartungen unterstützen Anlagenbetreiber bei der Vermeidung ungeplanter Abschaltungen und ineffizienter Verfahren, die zur Herabsetzung der Rentabilität führen können. AMS Device Manager kann diese unnötigen Kosten durch Einblicke in den Zustand Ihrer intelligenten Feldgeräte vermeiden. Ihr Wartungs- und Bedienungspersonal wird somit in die Lage versetzt, intelligenter zu arbeiten. Basierend auf in Echtzeit verfügbaren Zustandsdaten intelligenter Feldgeräte kann das Anlagenpersonal schnell reagieren und qualifizierte Entscheidungen zur Wartung bzw. zum Austausch von Feldgeräten treffen.
AMS Trex Device Communicator
Verbesserte Zuverlässigkeit mit dem AMS Trex Device Communicator. Verbessern Sie mit Ihrem Trex Gerät die Produktivität vor Ort. Lösen Sie komplexe Geräteprobleme ohne Verwendung weiterer Spezialwerkzeuge. Der Trex Communicator wurde für Anwendungen unter rauesten Bedingungen in und um Produktionsstätten konzipiert und als sicher eingestuft, so dass Sie ihn jederzeit und überall mit sich führen können. Vertrauen Sie darauf, dass Trex Ergebnisse liefert und die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen im Feld gewährleistet.
AMS Machine Works
Sie sammeln Daten von vielen rotierenden Maschinen – von Standardausrüstungen einer Anlage wie Pumpen, Motoren, Getrieben, und Lüftern bis hin zu Turbinen, Generatoren und Kompressoren. Um Störenfriede schnell zu identifizieren, wäre es jedoch effektiver, einen einzigen Ort zu haben, an dem die Daten zusammengeführt werden.
Wasserzirkulationssystem, einschließlich: Kühlturmventilatoren, Kühlturm-Wasserpumpen, Umlaufrechen, Umwälzpumpen und die zugehörige Instrumentierung.
Häufige Probleme: Lagerlasten, abrasive Bedingungen, Schmiermittelverschmutzung, Ausrichtungsfehler, Unwucht, Kavitation, gebrochene Zahnradzähne, Über- und Unterversorgung, Dichtungs- und Druckprobleme, vorzeitiger Verschleiß und Leckagen.
AMS Asset Monitor
Verwaltet Pervasive Sensing (allgegenwärtige Sensorik) und bietet Diagnose-, Schutz- und Prozessüberwachungsfunktionen. Die Montage erfolgt direkt an der Maschine, wodurch weniger Kabel und sonstige Installationskosten anfallen. Es sind Anschlüsse für bis zu 12 CHARMs vorhanden, darunter Vibrations-CHARMs sowie DeltaV CHARMs für Prozesseingänge.
AMS Wireless Vibration Monitor
Liefert vollständige Vibrationsdaten über ein selbstorganisierendes Wireless-Mesh-Netzwerk. Das Überwachungssystem stellt dem Betriebs- und Wartungspersonal aussagekräftige Informationen über den Maschinenzustand zur Verfügung. Die Gesamtvibrationen, PeakVue-Messungen und Temperaturmesswerte können leicht in ein Steuerungssystem oder einen Anlagenhistorian integriert werden.
AMS Device Manager
Vorausschauende Wartungen unterstützen Anlagenbetreiber bei der Vermeidung ungeplanter Abschaltungen und ineffizienter Verfahren, die zur Herabsetzung der Rentabilität führen können. AMS Device Manager kann diese unnötigen Kosten durch Einblicke in den Zustand Ihrer intelligenten Feldgeräte vermeiden. Ihr Wartungs- und Bedienungspersonal wird somit in die Lage versetzt, intelligenter zu arbeiten. Basierend auf in Echtzeit verfügbaren Zustandsdaten intelligenter Feldgeräte kann das Anlagenpersonal schnell reagieren und qualifizierte Entscheidungen zur Wartung bzw. zum Austausch von Feldgeräten treffen.
AMS Trex Device Communicator
Verbesserte Zuverlässigkeit mit dem AMS Trex Device Communicator. Verbessern Sie mit Ihrem Trex Gerät die Produktivität vor Ort. Lösen Sie komplexe Geräteprobleme ohne Verwendung weiterer Spezialwerkzeuge. Der Trex Communicator wurde für Anwendungen unter rauesten Bedingungen in und um Produktionsstätten konzipiert und als sicher eingestuft, so dass Sie ihn jederzeit und überall mit sich führen können. Vertrauen Sie darauf, dass Trex Ergebnisse liefert und die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen im Feld gewährleistet.
AMS Machine Works
Sie sammeln Daten von vielen rotierenden Maschinen – von Standardausrüstungen einer Anlage wie Pumpen, Motoren, Getrieben, und Lüftern bis hin zu Turbinen, Generatoren und Kompressoren. Um Störenfriede schnell zu identifizieren, wäre es jedoch effektiver, einen einzigen Ort zu haben, an dem die Daten zusammengeführt werden.
Druckluftsysteme, einschließlich: Kompressoren und Antriebsmotoren.
Häufige Probleme: Lagerbelastungen, korrosive Bedingungen, Schmiermittelverschmutzung, Ausrichtungsfehler, Unwucht, Zahnradbruch.
AMS Asset Monitor
Verwaltet Pervasive Sensing (allgegenwärtige Sensorik) und bietet Diagnose-, Schutz- und Prozessüberwachungsfunktionen. Die Montage erfolgt direkt an der Maschine, wodurch weniger Kabel und sonstige Installationskosten anfallen. Es sind Anschlüsse für bis zu 12 CHARMs vorhanden, darunter Vibrations-CHARMs sowie DeltaV CHARMs für Prozesseingänge.
AMS Wireless Vibration Monitor
Liefert vollständige Vibrationsdaten über ein selbstorganisierendes Wireless-Mesh-Netzwerk. Das Überwachungssystem stellt dem Betriebs- und Wartungspersonal aussagekräftige Informationen über den Maschinenzustand zur Verfügung. Die Gesamtvibrationen, PeakVue-Messungen und Temperaturmesswerte können leicht in ein Steuerungssystem oder einen Anlagenhistorian integriert werden.
AMS Device Manager
Vorausschauende Wartungen unterstützen Anlagenbetreiber bei der Vermeidung ungeplanter Abschaltungen und ineffizienter Verfahren, die zur Herabsetzung der Rentabilität führen können. AMS Device Manager kann diese unnötigen Kosten durch Einblicke in den Zustand Ihrer intelligenten Feldgeräte vermeiden. Ihr Wartungs- und Bedienungspersonal wird somit in die Lage versetzt, intelligenter zu arbeiten. Basierend auf in Echtzeit verfügbaren Zustandsdaten intelligenter Feldgeräte kann das Anlagenpersonal schnell reagieren und qualifizierte Entscheidungen zur Wartung bzw. zum Austausch von Feldgeräten treffen.
AMS Trex Device Communicator
Verbesserte Zuverlässigkeit mit dem AMS Trex Device Communicator. Verbessern Sie mit Ihrem Trex Gerät die Produktivität vor Ort. Lösen Sie komplexe Geräteprobleme ohne Verwendung weiterer Spezialwerkzeuge. Der Trex Communicator wurde für Anwendungen unter rauesten Bedingungen in und um Produktionsstätten konzipiert und als sicher eingestuft, so dass Sie ihn jederzeit und überall mit sich führen können. Vertrauen Sie darauf, dass Trex Ergebnisse liefert und die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen im Feld gewährleistet.
AMS Machine Works
Sie sammeln Daten von vielen rotierenden Maschinen – von Standardausrüstungen einer Anlage wie Pumpen, Motoren, Getrieben, und Lüftern bis hin zu Turbinen, Generatoren und Kompressoren. Um Störenfriede schnell zu identifizieren, wäre es jedoch effektiver, einen einzigen Ort zu haben, an dem die Daten zusammengeführt werden.
Häufige Probleme: Lagerlasten, korrosive Bedingungen, Schmiermittelverschmutzung, Ausrichtungsfehler, Unwucht.
AMS Asset Monitor
Verwaltet Pervasive Sensing (allgegenwärtige Sensorik) und bietet Diagnose-, Schutz- und Prozessüberwachungsfunktionen. Die Montage erfolgt direkt an der Maschine, wodurch weniger Kabel und sonstige Installationskosten anfallen. Es sind Anschlüsse für bis zu 12 CHARMs vorhanden, darunter Vibrations-CHARMs sowie DeltaV CHARMs für Prozesseingänge.
AMS Wireless Vibration Monitor
Liefert vollständige Vibrationsdaten über ein selbstorganisierendes Wireless-Mesh-Netzwerk. Das Überwachungssystem stellt dem Betriebs- und Wartungspersonal aussagekräftige Informationen über den Maschinenzustand zur Verfügung. Die Gesamtvibrationen, PeakVue-Messungen und Temperaturmesswerte können leicht in ein Steuerungssystem oder einen Anlagenhistorian integriert werden.
AMS Device Manager
Vorausschauende Wartungen unterstützen Anlagenbetreiber bei der Vermeidung ungeplanter Abschaltungen und ineffizienter Verfahren, die zur Herabsetzung der Rentabilität führen können. AMS Device Manager kann diese unnötigen Kosten durch Einblicke in den Zustand Ihrer intelligenten Feldgeräte vermeiden. Ihr Wartungs- und Bedienungspersonal wird somit in die Lage versetzt, intelligenter zu arbeiten. Basierend auf in Echtzeit verfügbaren Zustandsdaten intelligenter Feldgeräte kann das Anlagenpersonal schnell reagieren und qualifizierte Entscheidungen zur Wartung bzw. zum Austausch von Feldgeräten treffen.
AMS Trex Device Communicator
Verbesserte Zuverlässigkeit mit dem AMS Trex Device Communicator. Verbessern Sie mit Ihrem Trex Gerät die Produktivität vor Ort. Lösen Sie komplexe Geräteprobleme ohne Verwendung weiterer Spezialwerkzeuge. Der Trex Communicator wurde für Anwendungen unter rauesten Bedingungen in und um Produktionsstätten konzipiert und als sicher eingestuft, so dass Sie ihn jederzeit und überall mit sich führen können. Vertrauen Sie darauf, dass Trex Ergebnisse liefert und die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen im Feld gewährleistet.
AMS Machine Works
Sie sammeln Daten von vielen rotierenden Maschinen – von Standardausrüstungen einer Anlage wie Pumpen, Motoren, Getrieben, und Lüftern bis hin zu Turbinen, Generatoren und Kompressoren. Um Störenfriede schnell zu identifizieren, wäre es jedoch effektiver, einen einzigen Ort zu haben, an dem die Daten zusammengeführt werden.
Ventilatoren und Gebläse in einem Kraftwerk regulieren den Luftstrom für Verbrennung, Kühlung und Belüftung. Saug- und Druckzuggebläse steuern den Ofendruck und die Luftzufuhr, während Primär- und Sekundärluftgebläse die Brennstoffverbrennung optimieren. Ausfälle können zwischen 5.000 und 20.000 US-Dollar pro Tag kosten, der Ersatz von 50.000 bis 150.000 US-Dollar. Darüber hinaus kann ein ineffizienter Luftstrom die Verbrennungseffizienz um 5 bis 15 % verringern, was zu erheblicher Brennstoffverschwendung führt.
Häufige Probleme: Lagerausfälle (verursacht durch unzureichende Schmierung, Kontamination oder übermäßige Belastung), Ausrichtungsfehler und Unwucht in riemengetriebenen Ventilatoren und Gebläsen. Bei einigen Konstruktionen kann es zu Kavitation kommen, wenn im Gebläsesystem Dampfblasen entstehen, anschließend kondensieren und auf diese Weise Schäden verursachen.
AMS Wireless Vibration Monitor
Liefert vollständige Vibrationsdaten über ein selbstorganisierendes Wireless-Mesh-Netzwerk. Das Überwachungssystem stellt dem Betriebs- und Wartungspersonal aussagekräftige Informationen über den Maschinenzustand zur Verfügung. Die Gesamtvibrationen, PeakVue-Messungen und Temperaturmesswerte können leicht in ein Steuerungssystem oder einen Anlagenhistorian integriert werden.
AMS 2140 Machinery Health Analyzer
Der AMS 2140 Machinery Health Analyzer hebt Schwingungsdaten und Analysemessungen auf ein höheres Niveau. Er bietet die zeitgleiche Erfassung von Vierkanal- und Phasendaten sowie einzigartige Spitzenerkennungsfunktionen zur frühzeitigen Anzeige von Lager- und Getriebeverschleiß. Zusätzlich zur schnelleren Datenerfassung für die Zeitersparnis vor Ort bzw. eine höhere Anzahl überwachter Maschinen wurde der AMS 2140 für den ganztägigen, bequemen Einhand-Betrieb ergonomisch geformt.
AMS Device Manager
Vorausschauende Wartungen unterstützen Anlagenbetreiber bei der Vermeidung ungeplanter Abschaltungen und ineffizienter Verfahren, die zur Herabsetzung der Rentabilität führen können. AMS Device Manager kann diese unnötigen Kosten durch Einblicke in den Zustand Ihrer intelligenten Feldgeräte vermeiden. Ihr Wartungs- und Bedienungspersonal wird somit in die Lage versetzt, intelligenter zu arbeiten. Basierend auf in Echtzeit verfügbaren Zustandsdaten intelligenter Feldgeräte kann das Anlagenpersonal schnell reagieren und qualifizierte Entscheidungen zur Wartung bzw. zum Austausch von Feldgeräten treffen.
AMS Trex Device Communicator
Verbesserte Zuverlässigkeit mit dem AMS Trex Device Communicator. Verbessern Sie mit Ihrem Trex Gerät die Produktivität vor Ort. Lösen Sie komplexe Geräteprobleme ohne Verwendung weiterer Spezialwerkzeuge. Der Trex Communicator wurde für Anwendungen unter rauesten Bedingungen in und um Produktionsstätten konzipiert und als sicher eingestuft, so dass Sie ihn jederzeit und überall mit sich führen können. Vertrauen Sie darauf, dass Trex Ergebnisse liefert und die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen im Feld gewährleistet.
AMS Machine Works
Sie sammeln Daten von vielen rotierenden Maschinen – von Standardausrüstungen einer Anlage wie Pumpen, Motoren, Getrieben, und Lüftern bis hin zu Turbinen, Generatoren und Kompressoren. Um Störenfriede schnell zu identifizieren, wäre es jedoch effektiver, einen einzigen Ort zu haben, an dem die Daten zusammengeführt werden.
Sind Sie Anwender des Ovation-Systems? Starten Sie im Handumdrehen mit der Zustandsüberwachung.
Das führende Portfolio der Zuverlässigkeitslösungen von Emerson lässt sich in Ihre bestehenden Betriebsabläufe und Softwareanwendungen integrieren, zu denen die integrierte Steuerungs- und Sicherheitsplattform Ovation™ und AMS Device Manager von Emerson gehören. Dies unterstützt Sie dabei, ein neues Niveau der Produktivität und Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen zu erzielen.
Während die Abschaltung zahlreicher Ausrüstungen in Ihrer Anlage die Produktion zum Stillstand bringen kann, sind nur wenige so komplex bzw. so teuer wie die der Turbine.
Für diese kritische Anlagenkomponente benötigen Ihre Mitarbeiter ein Komplettsystem mit vorausschauender Intelligenz plus Schutzfunktionen, die sich in das Prozessleitsystem integrieren lassen – zur Optimierung der Zuverlässigkeit.
Es gibt zahlreiche Ausrüstungen in Ihrer Anlage, die Einfluss auf die Kapazität haben können, z. B. Kesselspeisepumpen, Kompressoren und Motoren.
Diese BOP-Aggregate sind für das Erreichen Ihrer Geschäftsziele unerlässlich und erfordern die gleichen bewährten Überwachungstechnologien wie Ihre Turbinen. Die Wireless- und streckenbasierten Lösungen von Emerson stellen die perfekte Balance zwischen Qualitätsüberwachung und kosteneffizienter Implementierung für diese Anwendungen dar.
Erfahren Sie mehr über den AMS Wireless Vibration Monitor
Erfahren Sie mehr über den AMS 2140 Machinery Health Analyzer
Erfahren Sie mehr über den AMS Asset Monitor