Programmierung für mehr Erfolg

Programmierung für mehr Erfolg

PROJEKTSICHERHEIT

“In partnering with Emerson’s Midwest Engineering Solution Center, we took an important step on the journey of project risk mitigation: developing a unified plan for project execution to drive better decision making.”


- Ryan Scofield, Novecare North America Process Automation Manager, Solvay




Solvay (USA)

Bei Novecare, einer Geschäftseinheit von Solvay, stellen einige Anlagen über 100 verschiedene Produkte her, was oft bedeutet, dass individuelle Rezepturen an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden müssen – häufig mit sehr kurzen Durchlaufzeiten. Novecare setzt auf seine Automatisierungssysteme, um die Flexibilität in der Produktion zu erhalten und Änderungen zu erleichtern. Durch komplexe Upgrades konnte Novecare sicherstellen, seine Automatisierungssysteme über Jahrzehnte optimal für den Betrieb zu nutzen.

Nachdem das Projektteam festgestellte, dass mehrere Upgrade-Projekte nicht den Novecare-Höchststandards entsprachen, entwickelte es eine langfristige strategische Vision für die nächsten 5 bis 7 Jahre. Das Ergebnis? Ein äußerst erfolgreicher Programmansatz für Investitionsprojekte basiert auf der Partnerschaft mit Emerson und seinem Midwest Engineering Solution Center. 

Die Erfolgsgeschichte zweier Teams

Novecare kooperierte mit Emerson, um ein Kernteam innerhalb von Solvay sowie ein zweites Team im Midwest Engineering Solution Center aufzubauen. Die beiden Teams arbeiteten zusammen, um eine einzigartige langfristige strategische Vision für künftige Novecare-Projekte zu entwickeln. Dank der Nutzung eines konsistenten Automatisierungssystems – Emersons DeltaV™ Prozessleit- und sicherheitsgerichtetes System – konnten die vorgegebenen Standards von Solvay und Emersons optimierte DeltaV-Konfiguration Projekt für Projekt angewandt werden. 

Im Mittelpunkt des Programmansatzes steht eine mehrjährige Vereinbarung zur Standardisierung von Projekten im gesamten Unternehmensbereich von Novecare. Die beiden Teams kooperierten bei der Entwicklung von Standards, die den spezifischen Anforderungen von Solvays Anlagen entsprechen. Die strikte Einhaltung dieser Standards hat Novecare geholfen, nicht nur Projekte termin- und budgetgerecht zu realisieren, sondern auch die Produktion und daraus resultierende Erträge zu steigern. 

Änderungen vornehmen 

Novecare hat das traditionelle Ausschreibungsverfahren neu konzipiert, indem ein partnerschaftliches Modell favorisiert wird, das sich auf die Gesamtbetriebskosten konzentriert und mittels eines projektübergreifenden Codes und der Optimierung der Projektdurchführung ermöglicht wird. Durch Effizienzsteigerung und Vorteile aus Einzelquellen-Einkaufsrabatten werden die jeweiligen Projektkosten kontinuierlich gesenkt, während sich Qualität und Ausführung fortlaufend verbessern.

Das Team konnte die Ergebnisse nahezu unmittelbar sehen. Die ersten beiden Projekte, die nach diesem Programmansatz realisiert wurden – Vernon, Texas und University Park, Illinois – wurden termin- und budgetgerecht fertiggestellt. In diesen und anderen Anlagen verwendete Novecare Emersons DeltaV Simulate, um eine simulationsbasierte Schulung durchzuführen. Die Bediener gewannen Sicherheit im Umgang mit den Systemen, indem sie anhand exakter Nachbildungen der Systeme, die sie in der Produktion einsetzen würden, geschult wurden.

Die Entscheidung zur Standardisierung des Prozessleitsystems DeltaV half Novecare, Rezeptanpassungen mit Folgewirkung durchzuführen. In einer Anlage verbesserten die Anpassungen die Produktion um nahezu 6 000 Pfund    täglich und führten somit zu einer Umsatzsteigerung von über 450 000 US-Dollar pro Jahr für einen einzelnen Reaktor.

Was ein vertrauenswürdiger Partner wert ist

Die Strategie von Novecare basiert auf einer soliden Partnerschaft, die einen steten Dialog ermöglicht und neue Wege für einen frühere Änderungsprojekte übertreffenden Wertzuwachs eröffnet. Der Erfolg erstreckt sich über das gesamte Unternehmen, indem Strategien entwickelt werden, mit deren Hilfe Solvays Kunden weltweit verbesserte Produktions- und Serviceleistungen erhalten.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.