Absperrventile
Zuverlässige Ventillösungen zur sicheren Trennung und Absperrung industrieller Prozesse.
Ein Absperrventil stoppt den Durchfluss von Gas, Flüssigkeit, Schlämmen oder Pulver. Diese Ventile arbeiten in der Regel in einer geschlossenen oder vollständig geöffneten Stellung, um Prozessmedien zu leiten, in Notfällen zu schützen und eine sichere Wartung zu ermöglichen. Absperrventile werden auch als Isolierventile, Auf/Zu-Ventile oder Absperrhähne bezeichnet.
Over the past 20 years, more and more countries around the world are focused on combating fugitive emissions. There’s a way for manufacturers to do their part, says Jeff Roseneder, by taking a closer look at basic seal design in ball valves.
An Australian coal mining company was looking to extend the life of its mine. The challenge was that the area where they wanted to expand mining operations was currently being used as a tailings storage facility (TSF).
Hier erfahren Sie mehrHere you can find an excellent introductory video series on electric valve actuation. The series begins with the basics and explores operation, technology, control, monitoring, and diagnostics.
Hier erfahren Sie mehrJean-Paul Boyer, Massimiliano Franco, Nagendra Maddula, and Eugenio Sudati recently published an article in LNG Industry magazine, “The Key to Valve Selection for Challenging LNG Applications”. It describes key design parameters for choosing the best valves for LNG terminal operations.
Hier erfahren Sie mehrHäufig gestellte Fragen zu Absperrventilen
Ein Absperrventil stoppt den Durchfluss von Gas, Flüssigkeit, Schlämmen oder Pulver. Diese Ventile arbeiten in der Regel in einer geschlossenen oder vollständig geöffneten Stellung, um Prozessmedien zu leiten, in Notfällen zu schützen und eine sichere Wartung zu ermöglichen. Es gibt zwar Unterschiede beim Verwendungszweck, aber generell können Absperrventile auch als Isolierventile, Auf/Zu-Ventile oder Absperrhähne bezeichnet werden.
Absperrventile sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. Kugelhähne, Absperrklappen, Absperrschieber, Durchgangsventile, Plattenschieber und Triple-Offset-Ventile. Jeder Konstruktionstyp hat seine eigenen Vorteile, abhängig von den Prozessbedingungen, dem Systemdesign und den Zielen des Anlagenverantwortlichen.
Absperrventile werden in Rohrleitungssystemen installiert, um den Durchfluss zu isolieren und eine sichere Wartung von Prozessausrüstung, einschließlich Regelventilen, Pumpen und Tanks, zu gewährleisten. Absperrventile können auch zur Auf/Zu-Prozesssteuerung, zum Anschluss von externen Geräten, zur Erleichterung von Testvorgängen und zur Abschaltung von Prozessen im Notfall eingesetzt werden.
Ventile sind die Hauptquelle flüchtiger Emissionen in einer typischen Prozessanlage. Es können Leckagen um Ventilspindel, Gehäusedichtungen und Endanschlüssen herum auftreten, was zu einer unbeabsichtigten Freisetzung von Prozessmedien führt. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, eine emissionsarme Ventiltechnologie zu wählen, die eine Vierteldrehung, ein bewährtes Spindeldichtungssystem, minimale Gehäuseverbindungen und, falls möglich, Schweißanschlüsse bietet.